This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5030:输出端的负电压骤降-是否会损坏 IC?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824408/lm5030-negative-voltage-dip-on-the-output---can-it-damage-the-ic

器件型号:LM5030

我们提高了 LM5030的开关频率以降低过冲效应(假设我们使用寄生元件的谐振频率进行开关);这有助于提高效率。

由于开关频率更高、我们选择了截止频率比开关频率高7倍的 RC 滤波器(1k、47pF)。

我们发现 OUT 引脚上的电压下降了-1.1V (您可以在下图中的第二个通道(蓝绿色)上看到)。

通道

什么?

通道2.

Q2的栅极

通道3.

R123上的电压

通道4

Q2的漏极

负电压骤降是否会损坏 IC、因为在数据表中、它显示最小电压为-0.3V (对于所有引脚、表6.1)?

其他信息:当我们有4k7和1nF RC 网络以及开关频率290kHz (18k Rt 电阻器)时,我们没有出现这种下降。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    如果没有原理图、就无法知道这些波形和元件基准与什么相关。

    您的问题似乎是 OUT1或 OUT 2引脚上存在-1.1V 尖峰、当开关频率增加时会发生这种情况。

    这是正确的吗?

    您可以通过在 OUT1和 OUT2引脚上连接这些保护二极管来保护 PWM 输出 :

    数据表的绝对最大额定值表中指定的-0.3V 值用于连续直流。

    此外、在测量该信号时必须小心。

    将探针从 OUT 引脚直接连接到 GND (引脚7)。

    使用极短的示波器接地导线。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    请您分享有关 R123/Q2和 RC 电路的原理图或部分。  

    了解系统设计规格也会有所帮助。

    谢谢、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、Sonal、

    感谢您的快速回复。 我应该提到,这是上一个职位的延续,请找到答案。 其中:

    期待您的反馈。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

     当开关频率增加时、PWM 输出引脚上的-1.1V 尖峰是否会出现此问题?

    您是否能够实施先前帖子中的建议? 您是否在该变化之前或之后看到了该负尖峰?

    区域  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、区域、

    问题似乎是变压器输出负载过大。 在负载较低的情况下、一切正常。

    我们实现了先前的更改、但它们并未解决电压骤降问题。

    如果我们看到一些更有意义的更改、我们将发布更新。

    感谢你的帮助。