This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23750EVM-107:TPS23750EVM

Guru**** 2585655 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23750EVM-107, TPS23750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823937/tps23750evm-107-tps23750evm

器件型号:TPS23750EVM-107
主题中讨论的其他器件: TPS23750

您好!

我最近购买了一个开发板、但当我发现它不能正常工作时、具体的性能是输出端口具有5V 电压不连续性。

下面是我测试的输出波形和我使用的 HSE 开关。 TL-SG1218P

有人能回答我还是能解决这个问题?

此致、

贷款人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ender、

    我有 一个 TPS23750EVM-107、我刚刚在实验室中对其进行了测试、它在5V 无压降下进行调节。 您是否对电路板进行了任何修改?

    您能否确认您的示波器窗口在时间刻度上每分段1秒、在垂直刻度上每分段1V?

    如果是这种情况、则电压每两秒从2.5V 下降一次、下降到1V。 如果为2伏/单位、则最高为5V、降至2.5V。 我想了解系统中发生的情况。  

    此外、您能否测试 TP12上的输入电压和栅极电压?  

    最后、我想知道您(或您的终端客户)正在设计什么终端设备?  我是否知道您的公司名称和/或终端设备?

    谢谢!

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Michael Pahl、

    很抱歉、由于昨天的错误、TPS23750 EVM 被烧毁。 但我身边有一个 TPS23753AEVM、它们的现象是相同的。

    下面是 TPS23753AEVM 的输出波形和栅极波形。

    由于设备原因、我无法直接测量输入电压波形、但我可以测量它达到48V、然后使用万用表下降。

    最后、我没有修改这两个板。 当我购买它们时、我测试并发现了这个问题。

    谢谢!

    此致、

    贷款人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ender、

    感谢您为我提供这些波形。

    第二个 Vout 非常有洞察力。 如您所见、该电路板可将电压调节300ms、然后进行缓慢放电。 现在发生的情况是、该特定 EVM 被视为非常轻的负载。 因此光线不足、无法为 MPS 提供足够的功率来与 PSE 配合使用。 如果您未将负载连接到电路板、则在 PSE 供电时可能会发生这种情况。

    因此、要解决该问题、您需要至少50欧姆的负载。 我在 上周测试了 EVM、并重现了这个确切的问题。 我还可以确认在我连接50欧姆负载时它是固定的。

    请尝试一下、或使用直流电源为电路板供电。 请告诉我您的测试是如何进行的!  

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ender、  

    您是否有机会尝试50欧姆负载? 我想确保我们确认这是解决方案、或者我们继续解决问题。  

    如果这确实使电路板稳定、请将此螺纹标记为闭合。 如果没有、请告诉我、我们可以继续共同努力。

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ender、

    我想就这个问题与您联系。 我希望确保您的项目设置成功。  

    如果我在几天内没有收到您的回复、我将假定您的问题已得到解答、我将关闭此主题。 请告诉我您的进度、我们可以从那里继续。 谢谢!

    此致、

    Michael Pahl