主题中讨论的其他器件: TPS23750
您好!
我最近购买了一个开发板、但当我发现它不能正常工作时、具体的性能是输出端口具有5V 电压不连续性。
下面是我测试的输出波形和我使用的 HSE 开关。 TL-SG1218P
有人能回答我还是能解决这个问题?
此致、
贷款人
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我最近购买了一个开发板、但当我发现它不能正常工作时、具体的性能是输出端口具有5V 电压不连续性。
下面是我测试的输出波形和我使用的 HSE 开关。 TL-SG1218P
有人能回答我还是能解决这个问题?
此致、
贷款人
您好、Ender、
我有 一个 TPS23750EVM-107、我刚刚在实验室中对其进行了测试、它在5V 无压降下进行调节。 您是否对电路板进行了任何修改?
您能否确认您的示波器窗口在时间刻度上每分段1秒、在垂直刻度上每分段1V?
如果是这种情况、则电压每两秒从2.5V 下降一次、下降到1V。 如果为2伏/单位、则最高为5V、降至2.5V。 我想了解系统中发生的情况。
此外、您能否测试 TP12上的输入电压和栅极电压?
最后、我想知道您(或您的终端客户)正在设计什么终端设备? 我是否知道您的公司名称和/或终端设备?
谢谢!
此致、
Michael Pahl
您好、Ender、
感谢您为我提供这些波形。
第二个 Vout 非常有洞察力。 如您所见、该电路板可将电压调节300ms、然后进行缓慢放电。 现在发生的情况是、该特定 EVM 被视为非常轻的负载。 因此光线不足、无法为 MPS 提供足够的功率来与 PSE 配合使用。 如果您未将负载连接到电路板、则在 PSE 供电时可能会发生这种情况。
因此、要解决该问题、您需要至少50欧姆的负载。 我在 上周测试了 EVM、并重现了这个确切的问题。 我还可以确认在我连接50欧姆负载时它是固定的。
请尝试一下、或使用直流电源为电路板供电。 请告诉我您的测试是如何进行的!
此致、
Michael Pahl