主题中讨论的其他器件:TIDA-050017、
我已阅读 TIDA-050017 TEC 驱动器参考设计。 我有一个额定电压为12V 和8.33A 的 TEC。
我使用 Webench Designer 帮助选择可能的解决方案: https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=A20FB09589BB596C
此设计是否适合使用 TIDA-050017中所述的数字 PI 控制来驱动 TEC?
感谢您的帮助!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我已阅读 TIDA-050017 TEC 驱动器参考设计。 我有一个额定电压为12V 和8.33A 的 TEC。
我使用 Webench Designer 帮助选择可能的解决方案: https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=A20FB09589BB596C
此设计是否适合使用 TIDA-050017中所述的数字 PI 控制来驱动 TEC?
感谢您的帮助!
尊敬的 Du:
很抱歉、需要几天时间。
是的、LM5176可以做到这一点、但您需要考虑一个限制。
启动期间、输出电压不能高于输入电压。
当 TEC 元件连接在输入和输出之间时、TEC 元件会根据输入电压对输出进行偏置。
因此、如果这是可变范围、则需要将初始输出电压至少设置为输入电压或最大输入电压。
然后、在启动后、您可以重新调整和/或调节至所需的输出电压电平。 这不应是一个大问题、因为 TEC 元件的响应很低。
此致、
Stefan