This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:TEC 驱动器设计支持

Guru**** 2563240 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050017, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172147/lm5176-tec-driver-design-support

器件型号:LM5176
主题中讨论的其他器件:TIDA-050017

我已阅读 TIDA-050017 TEC 驱动器参考设计。 我有一个额定电压为12V 和8.33A 的 TEC。

我使用 Webench Designer 帮助选择可能的解决方案: https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=A20FB09589BB596C

此设计是否适合使用 TIDA-050017中所述的数字 PI 控制来驱动 TEC?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Du:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    让我来看看这个、2-3天内回来。

     此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Stefan、

    还有一点信息。 在测试过程中、我们发现 TEC 需要16V 的电压来实现我们所需的冷却性能。 我们在加热侧不需要太多、因此计划操作降压升压转换器、以便从12V 输入(150W 电源模块)输出~1V 至28V 电压。

    感谢您对此进行深入研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Du:

    感谢您提供更多信息。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Du:

    很抱歉、需要几天时间。

    是的、LM5176可以做到这一点、但您需要考虑一个限制。

    启动期间、输出电压不能高于输入电压。

    当 TEC 元件连接在输入和输出之间时、TEC 元件会根据输入电压对输出进行偏置。

    因此、如果这是可变范围、则需要将初始输出电压至少设置为输入电压或最大输入电压。

    然后、在启动后、您可以重新调整和/或调节至所需的输出电压电平。 这不应是一个大问题、因为 TEC 元件的响应很低。

    此致、

     Stefan