Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQSTUDIO, BQ27Z561, BQ78Z100, BQ28Z610, BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM、 BQSTUDIO、 BQ78Z100、 BQ28Z610、
您好!
我有2个关于电池培训流程的问题、需要专家的反馈。
1) 1)我找到 了 SLUA903文档、以实现成功的学习周期。 本文档给出了整个过程、但我想知道我们是否必须同时执行所有这些步骤、因为整个过程需要26至30小时才能完全准确。 我认为 ,不可能持续这么长时间来 完成这一进程。
2) 2)我使用 GPCCHEM 工具找到化学 ID、但它显示 最佳化学 ID 最大值 偏差,%:11.41,那么我是否可以处理11.41%的偏差?
此外、推荐的最佳化学 ID 与镍氢化学电池相匹配、但我使用的是 LiFePO4电池、因此在这种情况下、我是否可以使用该化学电池 ID?
随函附上这份报告,请仔细阅读。
e2e.ti.com/.../2337.GPC_5F00_report.txt
谢谢、
Parth