This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:使用 BQ27Z561电量监测计 IC 和 BQ Studio 的电池培训程序

Guru**** 2532770 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQSTUDIO, BQ27Z561, BQ78Z100, BQ28Z610, BQ27Z561-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163175/bq27z561-battery-training-procedure-using-bq27z561-fuel-gauge-ic-and-bq-studio

器件型号:BQ27Z561
主题中讨论的其他器件:GPCCHEMBQSTUDIOBQ78Z100BQ28Z610

您好!

我有2个关于电池培训流程的问题、需要专家的反馈。

1) 1)我找到 了 SLUA903文档、以实现成功的学习周期。 本文档给出了整个过程、但我想知道我们是否必须同时执行所有这些步骤、因为整个过程需要26至30小时才能完全准确。  我认为 ,不可能持续这么长时间来 完成这一进程。

2) 2)我使用 GPCCHEM 工具找到化学 ID、但它显示 最佳化学 ID 最大值 偏差,%:11.41,那么我是否可以处理11.41%的偏差?

此外、推荐的最佳化学 ID 与镍氢化学电池相匹配、但我使用的是 LiFePO4电池、因此在这种情况下、我是否可以使用该化学电池 ID?

随函附上这份报告,请仔细阅读。

e2e.ti.com/.../2337.GPC_5F00_report.txt

谢谢、

Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    1.学习周期过程需要很长时间,但不一定始终存在。 在之间有一些具体步骤。 休息时间可能比指定的时间长、因此您可以返回并在第二天继续。

    2.确保卸下所有保护器。 必须使用来自裸单元的日志进行 GPCCHEM 匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根本没有保护器、而且我也正确地遵循了整个过程来获取化学 ID。

    现在、我只是担心我是否可以使用此化学 ID、它显示偏差为11.41%、推荐的最佳化学 ID 与镍氢化学电池匹配、但我使用的是 LiFePO4电池。

    谢谢、

    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    您能否发送电池的制造商/型号和数据表? 是否在 bqStudio 中列出? bqStudio www.ti.com/.../GASGAUGECHEM-SW 的最新化学特性更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、bqstudio 中提供了所有推荐的 ID。

    我很困惑我是否可以使用该化学 ID、因为它具有 Minh 化学成分、偏差为11.41%。

    电池型号:18650/3.2V/1500mAh,LiFePO4

    在这里、我将向您发送电池数据表、请仔细阅读。

    .e2e.ti.com/.../1500-mAH-Battery.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    您不能使用该 ChemID。 它太不同了。 我将与团队核实具体车型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与镍氢电池相比、LFP 的电压要高得多、因此检测镍氢电池化学特性表明电压下降了。 一种可能是极高的接触电阻、这会增加大量 IR 压降。 放电率过高也会产生影响。
    我会尝试以 C/10放电率运行此测试、并尝试消除任何额外的电阻。 该工具可补偿 IR 压降、但仅当它仅是电池自身的压降时才有效(因此它具有特定形状的 R 与 SOC 曲线、与 在化学 ID 中匹配的曲线相同)、其他添加的电阻会使校正失真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以使用同一报告中的400个 ID 或用于磷酸铁锂化学电池的任何其他 ID。

    e2e.ti.com/.../8508.GPC_5F00_report.txt

    谢谢、

    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在没有其他测试数据的情况下、400是报告中的最佳 ID、而它是 LFP、因此使用它更有意义。 最大误差电平是 LFP 的典型值、因为它具有非常平坦的电压曲线。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但如报告所示、它的 DoD 偏差为11.62%、R 偏差为4.99、因此我能否继续学习周期程序、这种偏差很大。 因为我已经研究过、为了 准确地执行成功的学习周期、我们首先需要将完美匹配的化学 ID 编程到监测计 IC 中。

    谢谢、

    Parth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 LFP 的极平坦度、即使是专门发布的化学 ID 也具有10%到18%的最大值。 测量误差为1mV。 因此、对于 LFP、11%是非常正常的。 请注意、这只是"最大"偏差(存在值低得多的区域)、我们的监测计使用特殊算法、该算法对"最差" OCV 区域的读数具有较低的权重、因此它们不会影响整体精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回复。

    下一个问题涉及学习周期流程。

    您能告诉我、在开始此过程之前、我应该将哪些参数设置到监测计数据存储器中。

    谢谢、

    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    请遵循此应用手册、该手册介绍了如何完成完整的学习周期。

    https://www.ti.com/lit/an/slua777/slua777.pdf

    此致、
    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本 应用手册 介绍 了 bq28z610/bq78z100的过程、但我使用的是 bq27z561、因此是否可以使用本应用手册。

    谢谢、

    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    这是同样的原则。 通常、对于学习周期、您需要配置以下参数:

    -设计容量、充电终止锥形电流、放电电流阈值、充电电流阈值、停止电流和终止电压。

    如果您在流程中有任何疑问、请随时联系我们。

    此致、
    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII、

    您能否验证我们根据计算结果和要求选择的设计参数。

    充电终止逐渐减少电流= 30mA

    放电电流阈值= 5mA

    充电电流阈值= 250mA

    退出电流= 150mA

    在这里、我要附上电池的数据表、您可以参考该数据表来验证这些参数。

    e2e.ti.com/.../6835.1500-mAH-Battery.pdf

    谢谢、

    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    请确保出现以下情况:

    1-锥形电流> Chg Current Threshold > Abs (Quit Current)(Chg 电流阈值>绝对(Quit Current))
    2- DSG 电流阈值> ABS (Quit Current)

    其中 ABS 是绝对值

    此外、建议执行一个 C/20的退出电流。 在您的案例中-> 1500/20 = 75mA

    此致、
    何塞  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII、

    我找到了 TI 提供的一个有关学习周期的文档、其中通过  取示例值来解释所有这些参数。

    在本例中、我们使用两节并联的1500mAh 电池、因此电池总容量为3000mAh。

    通过使用该容量、我们计算 出的电荷终止电流为3000/20 = 60mA、因此我们采用本文档中建议的70mA 电流、以使该值略高于 C/20。

    这就是我们考虑使用本文档中给出的相同值的原因,如下所示:-

    充电终止逐渐减少电流= 70mA

    放电电流阈值= 45mA

    充电电流阈值= 40mA

    退出电流阈值= 10mA

    我们可以使用这些值吗?

    我在这里附上了本文档的链接、供您参考、其中从第3.2节开始对所有这些参数进行了说明。

    https://www.ti.com/lit/an/slua777/slua777.pdf?ts=1667208114046&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.co.in%252F

    请验证这些参数、并告诉我我们是否可以使用相同的值!

    如果没有、请通过提供一些公式/示例/参考链接/文档来指导我计算正确的值。

    谢谢、

    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    是的、这些值应该起作用。 您可以使用它们。

    此致、
    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我将尝试它并更新状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。

    此致、
    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII、

    我尝试执行学习周期、但每次我卡在第4个放松电池周期、此时电池更新状态应从04更改为05。 我无法从这里执行进一步的过程、因为更新状态从04变为05、我尝试了所有操作、但未能正常工作。 需要您的帮助。

    我还等了超过48小时才将状态从04更新为05、因为 TI 专家在其中一个主题中建议等待 LFP 电池48小时、但它无法正常工作。

    直到这里、所有步骤都能正常工作。 所有位都按照参考手册中的建议进行了更改。 我使用此参考手册来实现学习周期。

    https://www.ti.com/lit/an/slua777/slua777.pdf

    我使用两节 LFP 电池(1500 x 2 = 3000mAh)并联、电压为3.65V。

    我使用 GPCCHEM 成功获得了 Chem ID、并将其编程到电量监测计 IC 中。

    以下是我在开始学习周期之前更新到电量监测计 IC 数据存储器中的所有参数:

    高级编号 参数 说明
    1 设计容量 mAh 3000  
    2. 设计容量 CWH 1095. 3 * 3.65 * 100 (3000mAh * 3.65V * 100)->摄氏度(摄氏度)小时
    3. 电荷术语锥形电流 250mA
    4. 放电电流阈值 200mA 系统所需的最小电流
    5. 充电电流阈值 180mA  
    6. 退出电流 150mA  
    7. 术语电压- IT 配置 3000mV 端接电压
    8. 充电术语电压/锥形电压 2900 mV 充电终止电压-比总电池容量少100mV
    9. FC 设置电压阈值 3620mV  
    10. FC 清除电压阈值 3000mV  
    11. FD 设置电压阈值 3000mV  
    12. FD 清除电压阈值 3100 mV  
    13. EOC 上的电池1通道电压- IT 配置 2990mV

    比总电池容量少10mV

    我还尝试了其他值、但 在这个周期之前、它失败了、如下所示:

    充电端子锥形电流= 70mA

    放电 电流阈值= 45mA

    充电电流阈值= 40mA
    退出电流= 10mA

    我们已经审查 了上述这些价值观、但没有奏效。

    使用这些值时、在电池充满电后、FC 位未设置为满、因此我更改了这些值。

    在此、我将随附电池数据表和我在学习周期中收集的所有日志、以供您参考。

    请仔细阅读、并尽快为我提供一些解决方案、因为我需要在短时间内完成。

    e2e.ti.com/.../7776.1500-mAH-Battery.pdfe2e.ti.com/.../1423.DataMemory.zipe2e.ti.com/.../BatteryLearningFianlDATA.xlsxe2e.ti.com/.../BatteryLearningFinalData.txt

    提前感谢、

    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    [引用 userid="529805" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163175/bq27z561-battery-training-procedure-using-bq27z561-fuel-gauge-ic-and-bq-studio/4395982 #4395982"]我尝试执行学习周期,但每次我卡在第4个放松电池周期[/引用]

    第4个循环的电池放松意味着什么? 学习周期只需要三次放松。 学习周期程序应与下面的步骤类似



    假设您在执行第一次放电后谈论的内容、然后放松一下。 您看不到从04变为05的更新状态的原因是 Qmax 从未更新。 请在首次放电后放松时监视 VOK 和 RDIS 位。

    什么会阻止 Qmax 更新?


    建议:

    1- 为什么 EOC 的电池1 Chg 电压如此低? EOC 表示充电结束。  当出现 VCT 或 FC 时、该电压必须接近电压。 具体取决于配置。

    2-请设置 IT 电量监测配置寄存器中的 LFP_RELEV 位。

    3 -充电端电压过高。 当电压+充电术语电压>=充电电压以及逐渐减小的电流条件时、将设置 VCT-有效充电终止。 在电流设置中、VCT 中的电压条件将始终为真。 典型的充电项电压为100mV、低于100mV。 有关 正确的 VCT、请参阅 TRM 中的9.8有效充电终止。

    此致、
    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在两 个放松周期中(首次放电后放松、然后在电池充满电后放松)  VOK 和 RDIS 位 在 静置周期结束时清零、并且我也放松了电池、直到按照参考手册中的建议设置了 REST 位、尽管更新状态从04变为05。

    我所说的是电池充满电后的第二个放松周期、其中更新状态应从04变为05、但没有。

     其他问题:

    1-我是否需要等待48小时才能更新 LFP 电池的 Qmax?

    2 -我必须在哪个周期中设置  LFP_RELET 位?

    谢谢、
    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    1-您不需要等待48小时进行 Qmax 更新。 您需要在所有休息时间至少等待5小时。

    2-应在所有周期中设置和配置 LFP_RELET 位。 基于阻抗跟踪的监测计由于其本质上是平坦的 OCV 曲线、因此难以使用 LFP 电池进行 OCV 测量。 该位让监测计知道"我们正在处理 LFP"

    请尝试这些建议并查看是否有任何变化。 您只需(放电->放松->充电->放松->放电->放松)一个学习周期即可。

    请确保 VCT 配置正确。

    此致、
    何塞   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需对我的回复进行少量编辑。 请确保在充电后24小时内休息。

    此致、
    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有一些疑问。

    1) 1)即使电池在 VOK 和 RDIS 位被清零、Rest 位被置位且状态从04更改为05之前放松、我是否需要等待24小时?

    2) 2)您建议在所有周期中设置 LFP_Relax 位、但在我的情况下没有 LFP_Relax 位、我使用的是 BQ27Z561-R2电量监测计、那么我该怎么办? 我要附加图像、您将在其中看到、在其监测配置中存在 RSVD (保留)位、而不是 LFP_RELET 位。

    谢谢、

    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    1 -由于 LFPS 的平坦特性曲线、建议在充电后等待24小时、否则监测计可能无法在放电时实现满容量。

    2 -  

    我将通过内部消息向您发送 bqz 文件版本。

    此致、
    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、请通过内部消息向我发送该文件。

    谢谢、

    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parth、

    我只是向它发送了指令。

    此致、
    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    收到了。  

    感谢您的支持。  

    我将尝试使用此文件以及您在上面给出的所有建议进行下一次迭代。 希望这次成功学习周期。  

    谢谢、

    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有任何疑问、请联系我们。

    此致、
    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我会重试并更新状态。  

    谢谢、  

    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天我尝试实施了学习周期、但我再次失败、因此我需要向您询问一些问题。

    1) 1)我在充电的第三步失败、在这一步中、充电终止没有发生。 VCT、MCHG 和 FC 位在电池充电结束时未设置、因此原因可能是什么。 我已按照上面的建议更改充电项电压偏移= 100mV、并且我还在我们讨论的所有周期中设置了 LFP_RELET 位、尽管它失败了。

    2) 2)我已经将充电项充电电压设置为3630mV、那么它是否正确? 我使用的是并联的2节1500 = 3000mAh LFP 电池、电压为3.65V。

    3) 3)我无法进行电流/电压校准。 在这里、我遇到校准错误-读取写入的数据比较失败、这背后的原因可能是什么?

    4) 4)如果我在电池倾斜的任何一步发生故障、那么我是否需要从第一步重新开始? 因为我这次充电的第三步失败了、那么我是否必须从重新开始执行所有步骤?

    5) 5)如果我成功完成学习周期、则将  根据我的电池容量更新完整充电容量(3000mAh)、对吧? 以便我可以获得正确的电池百分比。

    6) 6)每个学习周期后周期计数增量的值? 如果它在某个周期不增加、会怎么样?

    7) 7)我在电池放电的第一步按 C/2速率放电、这有什么问题吗?

    8) 8)在最后一个充电-放松-放电周期中、建议的充电和放电速率是多少、以便从06开始更新状态= 0E、以及在此 步骤中、我需要多长时间放松电池? 2小时的放松时间是否正常?

    9) 9)我需要 bq27z561的 LFP_Relax 设置的 bqz 文件、而不是 bq27z561-R2、您能否将其发送给我?

    谢谢、

    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    1-请发送您的配置 gg 文件以进一步查看(请发送描述您的方案的配置文件)。  

    2-如果设置了 Taper_volt、则使用充电术语充电电压、否则使用充电电压。  

    [引用 userid="529805" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163175/bq27z561-battery-training-procedure-using-bq27z561-fuel-gauge-ic-and-bq-studio/4400490 #4400490"]我使用的是2节1500 = 3000mAh LFP 电池、并联连接3.65V。

    设计能力应加倍。  

    3-快速解决方法是将有效更新电压设置为0mV



    4 -由于监测计在完成第3步之前不会学习 Qmax、因此我建议您再次开始。  

    如果学习周期在步骤5失败、则您可以从步骤3开始、因为电量监测计已经知道 Qmax。

     5 - FCC 将始终略低于 Qmax。 成功完成学习周期后、Qmax 将更新、电阻表将更新。 利用这些信息、监测计将能够报告正确的 FCC、RM 和 SOC。

    6周期计数用于更新电池降级。 此参数用于未来的 Qmax 更新、监测计在测试阶段后在现场执行 Qmax 更新。 我不会预计此参数会停止递增。

    7/8-C/10  最小值、通常为 C/5至 C/7放电最好。

    C/2进行充电。  

    无需在每个步骤中不断更改速率。 我想说、从 C/5放电到 C/7、再从 C/2充电中进行选择。

    9-您能解释一下为什么您需要在版本上降级吗?

    请参阅下面的内容。 充电后、请24小时放松。 其他放松时间为5小时。



    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)当然可以

    e2e.ti.com/.../BatteryLearning.loge2e.ti.com/.../BatteryLearning.zip

    9) 9)由于我有 BQ27Z561硬件 IC、因此我错误地要求提供 BQ27Z561-R2文件。 在该版本中、我已经成功完成了第3步、但使用此文件时、我仅在第3步失败。

    我还有其他问题...

    i)能否将 BQ27Z561R2文件加载到 BQ27Z561 IC 中? 它是否起作用?

    II)因为我目前只有 BQ27Z561 IC、并且我在 BQ27Z561 BQZ 文件中没有 LFP_RELET 位。 那么、我现在应该怎么办? 如果您可以共享具有 BQ27Z561 LFP_RELET 位配置的 BQZ 文件、那将会很好。

    谢谢、

    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    1) 1)我将检查提供的文件并返回给您。

    9) 9)我将就此向您发送一封私人邮件。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天、我在电池充电的第三步中也失败了、VCT 和 FC 位未设置。

    我不明白为什么会失败。 我已将所有必需参数的值设置到数据存储器中、如上所述。

    请告诉我在开始学习周期之前是否需要更改任何值。

    高级编号 参数 说明
    1 设计容量 mAh 3000  
    2. 设计容量 CWH 1095. 3 * 3.65 * 100 (3000mAh * 3.65V * 100)->摄氏度(摄氏度)小时
    3. 电荷术语锥形电流 250mA
    4. 放电电流阈值 200mA 系统所需的最小电流
    5. 充电电流阈值 180mA  
    6. 退出电流 150mA  
    7. 术语电压- IT 配置 3000mV 端接电压
    8. 充电项电压偏移 100mV
    9. FC 设置电压阈值 3620mV  
    10. FC 清除电压阈值 3000mV  
    11. FD 设置电压阈值 3000mV  
    12. FD 清除电压阈值 3100 mV  
    13. EOC 上的电池1通道电压- IT 配置 3630mV  

    比总电池容量少10mV

    此外、我现在将设置 LFP_RELET 位、并根据您的建议将电压充电项逐渐降低到100mV、充电项充电电压= 4400mV。

    我是否需要为相同设置其他一些参数?

    谢谢、

    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    我仔细检查了您的配置文件、请查看下面我找到的文件。

    1-配置状态初始化设置为8,默认设置为0。 第八位是保留位。 因此、不应触摸它。

    2-对于 VCT、监测计检查:  

    AverageCurrent()<充电术语锥电流        和       电压()+充电项电压≥ChargingVoltage ()和[Tape_VOLT]= 0

    注意:如果 Taper_volt 为1、则电量计使用充电项充电电压、否则使用 chargingVoltage ()。 您的电流设置状态为 Taper_volt = 0

    3 -将 FC 中的清除电压阈值设置为3000mV、这是错误的、因为仅当监测计处于终止电压电平时、FC 才会清除。 该值应设置为3520mV、请参阅下文。

     

    4- TC 配置不正确。 现在、当监测计达到4400mV 时、将设置终止充电警报、这种情况绝不会发生、因为您要充电的最大电压高达3620mV。 我会将其设置为3620mV、将清零阈值设置为3520mV。 请参阅下面的内容



    5 -目前、设计电压设置为3850mV、我会将该值设置为您希望电池充电到的最大电压。

    6 -即使您不知道电池的 Qmax、但由于您正在为相同目的执行学习周期、我仍会将 Qmax 更改为一个合理的值、该值将接近于设计容量。 此参数为"Qmax Cell 1"

    7-如果您使用恒定电流、请将负载模式更改为0。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不设置 Mfg 状态初始化、它会在我开始学习周期并在第一步中设置 Gauge _EN 位时立即自动设置。

    谢谢、

    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    如果 Mfg Status init 正在自动设置、请忽略它。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的帮助、我完成了长达4个步骤的学习周期、但现在我有 从第5步开始的问题要问您。

    1 -蓄电池放电结束时(第5步之后)、更新状态是否从05更改为06?或者在放电5小时后(第6步之后)、更新状态是否会更新?

    2 -如果它没有更改为06、我该怎么办? 我应该只做充电-放松-放电-放松、还是必须从第一步重新开始?

    3 -如何才能知道在此步骤更新的 Ra 表是否正确/正确、是否符合每个电池的要求? 由于 Qmax 更新在 bqstudio 中可见、因此我们可以验证、但对于 Ra 表验证、我该怎么办?

    4 -如何验证在成功实施学习周期后更新的剩余容量是否正确?  

    5 -学习周期3完成后、将以黄金映像生成文件、即 gm.fs、df.fs 和 bq.fs、因此在此文件中、我应该使用哪个文件通过 I2C 将其编程到电量监测计中、以便从电量监测计获取适当的剩余电量?

    谢谢、

    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    很高兴您能更新状态:05。 这意味着监测计已学习 Qmax。 现在、监测计需要学习电阻表才能更新。  对于电阻更新、请确保 RDIS 位未置位。  

    1-放电结束时,一旦它改变运行状态以放松,它应该被更新。 为此、不得设置 RDIS、并确保放电不会中断。  

    2-无需从头开始,您只需确保电池充满电,并由于采用 LFP 化学技术而静置24小时,然后放电以了解电池电阻。

    注意: 推荐使用典型的 C/5比率、但该比率可以低至 C/10。 如果使用 C/10负载、请确保监测计看到电流至少为 C/10、如果电流更低、则不会发生电阻更新

    3-您可以通过在更新状态为06之前和之后导出配置 gg 文件来验证 Ra 表。  

    4 -成功学习周期后、您可以通过对电池进行充电和放电来测试 RM (在这种情况下、由于监测计未学习、无需等待24和5小时、等待两小时就足够了)。 您可以在测试阶段监控 RSOC、RM、FCC。

    bq27z561是一款基于闪存的监测计。 对于闪存监测计、您可以导出.bq.fs、.bq.fs、甚至是 srec 文件。  

    -闪存监测计的配置文件:*。df.fs

    - 闪存监测计的固件和配置文件:*。bq.fs

    -srec 文件还包含固件和配置。  

    有关此内容的更多信息、请遵循此应用手册。

    https://www.ti.com/lit/an/slua801/slua801.pdf?ts=1668527977464&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ27426

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1 -这意味着我必须在电池放电后等待5小时、直到设置了 REST 位、对吧?

    因为放电已完成、但仍更新状态从05变为06。

    我还注意到 RDIS 位在放电过程中自动置位(第5步)、我没有手动置位、这背后的原因是什么?  

    2 -如果在此步骤中失败、我应该重新考虑哪些参数?

    5 -那么、在我的例子中、我必须使用 df.fs 文件、对吧?  

    由于 bq.fs 的大小较大、因此很难使用任何微控制器通过 I2C 对该文件进行编程。

    谢谢、

    Parth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    1 -电阻更新将在充电期间发生、无需等待5小时。

    RDIS 应在静置模式下清除、确保在充电后等待24小时、并监控 RDIS。

    2-确保 IT 阻抗跟踪已启用且 RDIS 已清除

    5-您可以使用上述任何文件流,区别在于是否需要固件以及大规模生产时的配置进行上载。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1-我很困惑在充电(第3步)还是充电或放电(第5步之后)期间是否发生电阻更新。

    RDIS 位在静置模式下清零、但在放电过程中会自动置位、我不明白发生的原因。

    RDIS 位自动置位的可能原因是什么?如何防止这种情况?

    2 -我不明白为什么在放电期间设置了 RDIS 位、原因是什么?

    3 -不幸的是、我无法完成第5步/第6步、其中更新状态应更改为06、请帮助我找到相同的解决方案。

    目前我正在尝试24小时放松充电-再次按 C/5充电率进行放电、同时请为我提供一些解决方案、以获得更新状态= 06。

    在这里、我将共享从放电(第5步)开始的所有日志、并使用放松模式日志来查找解决方案。

    e2e.ti.com/.../BatLearningTake3.loge2e.ti.com/.../BatteryLearningData-from-discharging-step.zip

    4 -在学习周期中发生了一些奇怪的事情。 在第6步(放电后放松)发生故障后、更新状态未更新为06、因此我从电池充电的第3步开始重新开始、但在完成完全充电后、更新状态更改为06、您能告诉我具体发生了什么情况吗? 我是采用正确的方式还是什么? 由于更新状态在此处更改为06、因此它应该在第5步/第6步发生更改、因此我必须考虑如果更新状态更改为06、则 Qmax 和 Ra 表已正确更新、或者我是否需要执行其他操作?

    5 -在电池充电的第三步之后、Qmax 也更新为2982mAh、但在我第六步发生故障时再次启动后、Qmax 已更改为2805mAh (更新状态应该更改为06、但在我再次为电池充电后更改为06)、那么您能告诉我为什么会降低? 我的电池原始容量为3000mAh、我现在该怎么办?

    6 -在这里、我可以看到、当我再次为电池充电时、Ra_table 中的一些值发生了变化、这背后的原因是什么?

    在我再次为电池充电并让电池放松一段时间后、我将分享最新日志以供您的电池理解。

    e2e.ti.com/.../BatLearningAgain.loge2e.ti.com/.../BatteryLearningData-after-battery-charging.zip

    7 -考虑到在运行额外充电周期后一切正常、然后在放松模式下、我必须等待24小时还是5小时足以将电池平衡的更新状态从06更改为0E、然后才能释放黄金映像进行大规模生产?

    我无法理解发生了什么情况、我是否需要更改任何内容或我到目前为止所做的任何事情、是否正确? 这就是为什么我要问很多问题、请原谅我!

    我只是对更新状态值感到困惑/担心、在执行第5步和第6步后(电池放电和放松后)、它没有更改为06、但当我再次为电池充电时、它变为06。

    谢谢、

    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    电阻表应仅在放电期间更新。  

    从您上载的第一个文件"BatLearningTake3.logBatteryLearningData from Dismaying step.zip"开始、让我解释一下我看到的内容。

    查看日志文件、 可以看到它显示的内容。



    在上图中、可以看到放电-放松。 接下来、我查看了配置文件、以查看电阻表中是否发生了任何更新。 请参阅下面的内容。



    如上所示、在放电周期期间发生了电阻表更新。

    现在、让我们看一下文件:"BatLearningAgain.logBatteryLearningDataafter battery charging.zip(电池充电后的 BatLearningAgain.logBatteryLearningData)"

    这就是日志显示的内容:



    如上所示、充电电流不是恒定电流、与放电周期相比非常不稳定。 当监测计处于学习阶段时、必须提供恒定电流。  

    查看配置文件以查看电阻表是否在充电期间更新(不应发生这种情况)、这就是我看到的结果。



    请注意、由于电流不稳定、自动校准功能是如何触发的。 不稳定的电流会导致监测问题、监测计会相应地做出响应、这就是监测计 降低 Qmax Cell 1值的原因。  

    监测计似乎在正常运行状态下学习 Qmax 和 Ra 表。 区别在于更新状态与您执行的步骤不同步、但我不会担心同步。 我会担心以恒定电流充电和放电。

    注意:Qmax 和 Ra 值会在该字段中不断更新、因此、如果在成功学习周期后您注意到变化、这是正常情况。 实际上、这是 Impedance Track 算法的关键。 此算法会学习 Qmax 并定期更新电阻表、这样监测计将了解电池的降级情况、并能够报告准确的 RSOC、FCC、RM 等

    7-由于监测计已学习 Qmax 和 Ra、您可以尝试在每次放松时等待5小时。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1 -放电电流是恒定的、那么为什么仅在放电阶段更新状态没有更改为06?

    2 -我现在应该怎么做来更新正确的 Qmax 值、因为正如您所说的、由于充电电流不恒定而降低了 Qmax?

    我是否需要再运行几个周期才能获得适当的电池容量/Qmax?

    3 -为了将更新状态从06更新为0E、我需要执行更多的哪个额外周期? 第6步之后已执行了充电-放松(蓄电池放电后放松)?

    7 -但 Qmax 已降低、因此我应该如何处理?

    批量生产需要将状态更新为0E、对吧? 我需要根据电池容量设置适当的 Qmax 值、对吧?

    请给我一些相同的建议。

    谢谢、

    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    1-很难解释为什么只有一个放电周期的更新状态没有更改为06。 当 Qmax 更新或您开始整个学习周期过程时、我没有相关历史记录。 我知道更新状态未与更新同步可能会令人困惑、但我不会对此感到太担心、因为我们已经知道监测是定期学习阻力表和 Qmax。  

    2 -监测计已更新正确的 Qmax 值"3088mAh"。 在大规模生产之前、您可以使用此值作为测量仪表精度测试的起点。 无需运行更多的学习周期。

    注意:当我说测试监测计时、我是说运行监测计在您的应用中将面临的情况。 学习周期仅供监测计学习 Qmax 和 Ra 表、使用这些参数、监测计会学习电池容量及其电阻、从而实现最佳监测预测。

    3-要将更新状态更新为0E,请将电池充电至满,休息5小时,将电池放电至空(此时,更新状态应为0E),休息5小时。 确保已启用。

    [引用 userid="529805" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163175/bq27z561-battery-training-procedure-using-bq27z561-fuel-gauge-ic-and-bq-studio/4410138 #4410138">批量生产需要将状态更新为0E、对吧? 我需要根据电池容量设置适当的 Qmax 值、对吧?

    您是否使用2 S 配置? 0E 表示电池平衡已启用。

    请记住在大规模生产之前对监测计进行一些测试。 在测试阶段、可能会针对您的应用调整一些参数。 当我说 TEST 时、我说将监测计置于所需的应用温度下、执行充电-放松-放电周期、监控 RSOC 并检查是否没有下降或跳跃。  

    此致、
    何塞·库瑟