This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601D:D+/D-连接

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601, BQ25601D, BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173791/bq25601d-d-d--connection

器件型号:BQ25601D
主题中讨论的其他部件:BQ25601BQ25611D

大家好、

我的客户考虑在其项目中使用 BQ25601D、他们收到一个有关 BQ25601、USB 和 MCU 之间连接的 D+/D-的问题。 您能否帮助评论一下、他们应该如何连接这三个项目之间的 D+/D-线路? 谢谢。

此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    上图的方框图来自 使用 D+/D-输入检测功能的 BQ25611D。 但是 、您参考的器件 BQ25601不使用 D+/D-。

    相反、BQ25601使用具有高电平和低电平选项的 PSEL 引脚:

    更多信息可在 数据表中找到。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您的反馈。 更正后的器件型号应为 BQ25611D。 对于 BQ25611D、我应该如何在 MCU、充电器和 USB 端口之间连接 D+/D-?  

    谢谢、此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    BQ25611D 的 D+/D-引脚应连接到您的 USB D+/D-引脚、以促进  数据表第9.3.3.1节中描述的输入检测算法。  

    BQ25611D 没有 针对双路 D+/D-系统的显式控制方案。 我们的一些其他电池充电器 IC、如BQ25898D、具有数字输出 DSEL 引脚、可用作双路 D+/D-连接的多路复用器控制源。  此主题 可能会为您提供一些其他信息、因为它涉及另一个具有 USB 和 MCU D+/D-连接的电池充电器 IC 的类似主题。

    也就是说、D+/D-引脚将在适配器插入时连接的任何器件上执行输入检测。 通常、USB 适配器连接可处理 VBUS 源电压和 D+/D-信号。 在我们的典型应用示例中、D+/D-引脚仅连接到 USB 适配器、如原始帖子中的图所示。 在我们的 BQ25611D EVM 上、USB 适配器通过 Micro-USB 端口进行连接(EVM 用户指南原理图中显示的 J6)。 USB 连接处理 VBUS 和 D+/D-。

    此致、

    James