主题中讨论的其他部件:BQ25601、 BQ25611D
大家好、
我的客户考虑在其项目中使用 BQ25601D、他们收到一个有关 BQ25601、USB 和 MCU 之间连接的 D+/D-的问题。 您能否帮助评论一下、他们应该如何连接这三个项目之间的 D+/D-线路? 谢谢。

此致、
将会
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、
BQ25611D 的 D+/D-引脚应连接到您的 USB D+/D-引脚、以促进 数据表第9.3.3.1节中描述的输入检测算法。
BQ25611D 没有 针对双路 D+/D-系统的显式控制方案。 我们的一些其他电池充电器 IC、如BQ25898D、具有数字输出 DSEL 引脚、可用作双路 D+/D-连接的多路复用器控制源。 此主题 可能会为您提供一些其他信息、因为它涉及另一个具有 USB 和 MCU D+/D-连接的电池充电器 IC 的类似主题。
也就是说、D+/D-引脚将在适配器插入时连接的任何器件上执行输入检测。 通常、USB 适配器连接可处理 VBUS 源电压和 D+/D-信号。 在我们的典型应用示例中、D+/D-引脚仅连接到 USB 适配器、如原始帖子中的图所示。 在我们的 BQ25611D EVM 上、USB 适配器通过 Micro-USB 端口进行连接(EVM 用户指南原理图中显示的 J6)。 USB 连接处理 VBUS 和 D+/D-。

此致、
James