This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5106:LM5106:开关不稳定、MOSFET 损坏

Guru**** 2508895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5106, UCC20225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819604/lm5106-lm5106-erratic-switching-killing-mosfets

器件型号:LM5106
主题中讨论的其他器件: UCC20225

您好!

我需要重新打开一个旧问题、因为我们发现此处描述的问题实际上仍然存在。

旧主题是: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/722620/2667359

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要重新打开一个旧问题、因为我们发现此处描述的问题实际上仍然存在。

    您建议的解决方案是在自举电容器中添加一个串联电阻器。 这似乎有所帮助,但事实上,它只是改变了必要的条件。 我们发现、如果我们留出更多时间让自举电容器放电、则仍然会发生不稳定的行为。 我们还会改变计时。 当 EN=0->1时,我们确保 IN=1,但之后一旦 IN=1->0,问题就会发生。

    请参阅下图(黄色= EN、紫色= LS 门、青色= HS)。 在这段时间内、IN 是恒定的"高电平"。 我尚未捕获高侧栅极、但主电源会因大电流脉冲而严重振铃(>10Vpp)。

    当浮动高侧部件从未上电状态转换为通电状态时、LM5106S 的内部逻辑似乎会出现问题。 同样、这仅在 HS > 12V 时出现。 但由于反电动势、在电机应用中无法避免这种情况。 我担心由于这个问题根本无法使用 LM5106?

    此致

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    您对主电源纹波峰值大于10V 的说法、这是功率 MOSFET 的主电源还是 LM5106 IC 的 VDD?

    FET 的电源主电源似乎不应具有对引导电容器充电的大瞬态、但 IC 的 VDD 将看到引导电容器充电电流瞬态。

    您能否确认 LM5106的 VDD 是否稳定、VDD 上是否存在大纹波或压降、这可能会由于触发 IC UVLO 而导致 LM5106的运行中断。 如果存在 VDD 瞬变、请尝试在靠近 LM5106引脚的位置为 VDD 添加额外的电容。

    确认这是否解决了您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我在解释这个问题的条件时犯了一个错误。 我写了"在这段时间内 IN 恒定"高"。 校正为"输入为恒定低电平"。

    [引用用户="Richard Herring"]您关于主电源纹波高、峰峰值大于10V 的说法、这是功率 MOSFET 的主电源还是 LM5106 IC 的 VDD?

    振铃的是主功率 MOSFET 电源电压、而不是 LM5106 VCC。 振铃是因为 LM5106同时导通了桥臂中的两个 MOSFET、导致产生巨大的电流尖峰(估计为3000A)。

    [引述 USER="Richard Herring">如果 VDD 上出现较大纹波或压降、可能会因触发 IC UVLO 而中断 LM5106的运行、您能否确认连接到 LM5106的 VDD 是否稳定。 如果存在 VDD 瞬变、请尝试在靠近 LM5106引脚的位置为 VDD 添加额外电容。[/quot]

    自举充电导致 VCC 上的压降约为1.5V、并且没有明显的振铃。 电流电路已将1欧姆 电阻器与自举电容器串联。 我测试了将该值增加到10和100欧姆、我还测试了将 VCC 电容从1uF 增加到4.7uF -任何组合都没有变化。

    我已进行了新的衡量,以使情况更加明确。 测试条件与之前相同:

    - IN 始终为低电平

    - EN 在触发点从低电平转换为高电平

    -自举电容器有时间放电(2秒)

    -我使用工作台电源(47kOhm 电阻器串联以保护电源)改变 HS 处的电压-这模拟电机可能产生的反电动势

    - LM5106的 VDD 为10V

    图1和2:HS 处的电压< 12V、LM5106正常工作。

    图3和4:HS 上的电压大于12V、LM5106以不稳定的方式导通高侧 FET

    (黄色= LO ||紫色=+48V 主电源||青色= HS ||绿色= HO ||白色= HO - HS)

    图1.

    图片2 (=图片缩放1)

    图3.

    图片4 (=图片缩放3)

    此致、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    下面是更多屏幕截图、这次显示了一组不同的信号。 测试条件与上述相同。 在这种情况下、自举电阻器为22欧姆(自举电容器始终为100nF)。

    (黄色= LO || 紫色= VDD || 青色= HB || 绿色= HS ||白色= HB-HS)

    图5:HS 电压< 12V

    图6:HS 电压> 12V

    此致

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当查看图6中的信号时、在我看来、一旦自举电源超过 UVLO、LM5106似乎会关闭 LO 并开启 HO 一段~ 1微秒的时间。

    由于这完全违反了死区时间要求(发生这种情况时、LO MOSFET 完全导通)、因此这肯定是 LM5106的不稳定行为(并且还威胁 MOSFET - 3000A 远远超出其最大脉冲额定值)。

    我们处于后期开发阶段、接近安全/EMC 认证和大规模生产、因此、我迫切需要知道是否可以对电路执行任何操作或对电路进行任何添加以防止这种情况发生。

    此致

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    感谢您提供示波器图3和4、由于 MOSFET 米勒电荷从 Vds dV/dt 耦合到栅极、LO 和 HO 驱动器输出看起来可能会发生扰动。 这种情况总是在某种程度上发生、但如果干扰过大、则可能会导致问题。

    我不记得驱动器和 MOSFET 之间的栅极驱动电阻值是多少。 但是、有几种方法可以改进这一点、两者都需要进行权衡。 通过降低开关速度来降低干扰、从而降低涉及增加栅极电阻的 HS dV/dt。 然而、这意味着驱动器电路有更多的电阻、从而限制了钳位能力。 电机驱动中使用的一种常见方法是、由于开关频率较低、因此应向靠近 MOSFET 端子的 MOSFET 栅极和源极添加电容。 这有两个功能、允许使用更低的栅极电阻来实现给定的开关速度、并提供栅极以提供额外的电荷、从而更大限度地减少开关期间漏源电荷突降的干扰。 这种方法可能会显著降低干扰。

    确认 HB 至 HS 自举电容值足以为 MOSFET Qg 充电并支持 HO 导通时间静态电流、并且 VDD 电容为 HB-HS 电容值的~10倍。 此外、请确保电容器靠近 LM5106 IC 并使用短走线进行连接。

    请确认这是否有助于解决问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    [引用用户="Richard Herring"]图片3和4看起来 LO 和 HO 驱动器输出可能会由于 MOSFET 米勒电荷从 Vds dV/dt 耦合到栅极而发生扰动[/quot]

    您可以在图2中看到、栅极波形非常干净。 图2和4之间的唯一差异是初始 HS 电压的大约1伏差异。 这种现象突然出现(几乎像数字!):在 HS Clean 信号下为11V、在 HS 极端振铃下为12V。

    [引用用户="Richard Herring"]我不记得驱动器和 MOSFET 值之间的栅极驱动电阻是多少。

    47欧姆。 我们需要相对较慢的开关速度来保持低 EMI。 死区时间设置电阻为82k Ω。

    [引用用户="Richard Herring"]确认 HB 到 HS 自举电容值足以为 MOSFET Qg[/quot]充电

    栅极电容为3.6nF、自举电容为100nF、因此电容增大了27倍。

    [引用用户="Richard Herring"] VDD 电容是 HB-HS 电容值的~10倍

    VDD 电容当前为~ 8uF、或自举电容值的~80倍。 您可以在图5中看到、自举充电过程中的压降仅为520mV。

    LM5106布局非常紧凑、采用多层设计、MOSFET 直接位于驱动器附近。 LM5106的10个引脚中的任何一个都没有可测量的振铃。 您可以从图1、2、5中清楚地看到这一点。 请允许我重复一遍、上述所有"干净"和所有"脏"图片之间的唯一区别是 HS 处的电压仅为1伏。 这就是为什么我非常确信这是 LM5106内部电路中存在的问题。 只需看图5和图6 -您如何解释这一点?

    此致

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    由于 LM5106驱动器用于多种电机驱动应用、我们 很少收到有关此问题的反馈、这可能是第一个问题、我  正在研究任何给定应用都可能  导致此行为的唯一可能原因。 我看到您的观点、似乎有一些触发行为的特定条件、但如果驱动 器输出 没有按预期响应、而不是由于 给定应用特有的一些扰动、我们会经常听到此类问题。

    您能否确认死区时间电阻器是否位于非常靠近 IC 的位置、并通过短走线连接到 RDT 和 VSS、并且没有靠近 RDT 走线的高 dV/dt 走线。 我知道您提到的布局非常紧凑。  

    在图3和4中、HO 输出看起来可能由米勒电荷引起、但仍建议增加 Vgs 电容并减小栅极电阻。 您可以尝试添加等于等效栅极电荷的 Vgs 电容、并将栅极电阻减小1/2以实现相同的开关时间。

    对于图6、一旦发生直通事件、高电流导通和相关寄生引线电感对 IC 造成干扰是很可能的、这会导致 LO 输出出现问题。

    请确认这是否有助于解决问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    [引用 user="Richard Herring"]这可能是第一个原因,我  正在研究任何给定应用程序可能  导致此行为的唯一原因。

    非常容易理解!

    [引用用户="Richard Herring"]但是、如果驱动 程序输出 没有按预期响应、而不是 由于给定应用程序特有的一些扰动、我们会经常听到此类问题。

    LM5106同时导通 LS 和 HS 的持续时间非常短、约为一微秒。 这不会立即损坏 MOSFET、但会导致可靠性问题、因为 MOSFET 反复被驱动到超过其最大额定值。 甚至可以听到高电流脉冲-听起来就像一个微弱的"咔嗒"声。 我们已经对该设计进行了将近一年的测试、而且只是偶然发现了它。 在我们首次使用 MOSFET 后、我就开始了调查。

    [引用用户="Richard Herring"]死区时间电阻器位于非常靠近 IC 的位置、并通过短走线连接到 RDT 和 VSS、并且没有靠近 RDT 走线的高 dV/dt 走线[/引用]

    布局如下:

    [引用 user="Richard Herring"]图3和图4中的 Miller 电荷似乎会引起 HO 输出

    情况肯定不是这样。 查看图片2、您可以清楚地看到两个浇口的过渡是平滑的黄油。 没有米勒电荷感应的迹象。 您可以看到的只是该 MOSFET 本身开启过程中的短暂米勒平坦区。 示波器/探头带宽为300MHz、这使得我不太可能错过高频成分。

    [引用用户="Richard Herring"]对于图6、一旦发生跨导事件、高电流导通和相关寄生引线电感会对 IC 造成干扰

    高电流传导显然是由 IC 本身引起的。 在图6中、您可以看到、在开始振铃之前、整个开关过程已经完成(黄色迹线在水平 DIV 4下上升到10V)(在 DIV 4.5下、大约1微秒后!)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    DT 电阻器看起来确实很接近、从您之前的描述中可以看到、我希望是这样。 只要过孔连接到低阻抗接地层、这应该是可以的。

    让我研究一下是否有类似的报告行为和解释/解决方法、尽管我已经支持此部分一段时间了。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Richard Herring">只要过孔连接到低阻抗接地层、这应该是可以的。 [/报价]

    是的、这是一种四层设计。 感谢您对此进行调查!

    谢谢、Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    我查看了之前有关 LM5106的报告和反馈、没有发现任何类似的问题、具体指向错误触发和驱动器重叠。 我想在某些情况下、我就 dV/dt 感应 Vgs 提出的建议通过向 FET 栅极到源极添加电容得到了改进。

    我订购了器件并将其发送至我们的网站。 我希望在半桥动力传动系统中重复您的情况、专注于预偏置 HS。 查看是否可以重复此问题。

    我将至少在下周晚些时候收到设备以及外出旅行。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    [引用 user="Richard Herring"]我就 dV/dt 引起的 Vgs 提出的建议得到了改进

    我将其称为"MOSFET 寄生导通"、 这是由上 MOSFET 快速将开关节点拉高导致的、从而导致下 MOSFET 的米勒电容(与栅极电容形成电容分压器)为栅极充电、直至晶体管导通的位置。 在许多情况下、向栅极添加外部电容并不起作用、因为栅极的引线电感会增加过多的阻抗。 我要做的是使用负栅极电压(增加了复杂性)、或选择具有高 CGS/CDG 比率的 MOSFET。 在大多数情况下、这对于高达50V 的系统电压已经足够了。

    在这种情况下、我绝对确定我没有寄生导通、因为 a) MOSFET 已经考虑到这一点(Ciss = 3600pF、CRSs=28pF)、并且 b)开关相对较慢、~ 50ns、c)没有信号量 Vgs 上升。

    [引用用户="Richard Herring">我订购了器件并将其发送到我们的网站。 我希望在半桥动力传动系统中重复您的情况、专注于预偏置 HS。 查看是否可以重复此问题。

    非常感谢! 我在 NXP (前飞利浦半导体)的技术支持部门工作了一段时间、我知道这些"效率"政策无处不在。 因此、看到有人只是在做一些事情、这是绝对令人惊叹的。 我们有太多的案例、仅仅是为了实现利润最大化、而实际对制造更好的产品感兴趣的案例也太少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、  

    Richard 本周因出差而外出、他将在下周跟进您(可能)、届时他会收到任何更新。  

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou、

    感谢您为我提供最新信息。 我 TÜV Richard 可以快速深入探讨这一点、因为我们正处于组织最终产品安全/EMC 认证的过程中。 同时、我们正在寻找替代方案、但找到采用现有 LM5106的解决方案可能会为我们节省相当多的时间和金钱。

    此致

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    我刚刚收到了 LM5106器件、用于测试您在应用中提到的条件。 我必须将其"改装"到使用不同器件设计的电路板中、以便设置测试所需的时间比平时长。

    我将开始修改一个希望能够在今天下午进行测试的。

    在平均时间内、您能否尝试增加建议的栅源极电容来查看这是否会改善电路板的情况。 我之前没有在 LM5106上看到过有关此行为的报告。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您对此采取后续行动。

    关于测试额外的栅极电容:很抱歉、我现在不得不集中精力评估备用解决方案、因为我们最终得出结论认为这个问题是无法解决的。 这就是我没有进行此测试的原因之一。 另一个原因是,我只是看不到这宗个案有甚么因果关系。 我已经编辑了这里的其中一张早期图片("图片6")。 红色圆圈显示了开关操作;此操作大约需要50ns。 然后在自举电容器充电期间暂停1微秒。 在这一微秒后、问题发生(黄色圆圈)。 此时、开关节点已长时间稳定。 更引人注目的是、自举电压似乎处于 UVLO 电平。 为什么 LS 栅极电压再次下降? 芯片没有收到这个命令。

    谢谢、Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    我在半桥动力总成中有 LM5106驱动器的一些初步测试结果。 元件详细信息包括1uF 和0.1uF 的 VDD 电容、0.1uF 的 HB 电容、自举二极管 ES1D-13F、自举电阻2.2欧姆、栅极电阻11欧姆、RDT 为51.1k 欧姆、MOSFET CSD19531。

    我在施加10V 的 VDD 时测试了动力总成、PWM 输入信号最初处于活动状态、并在使能变为正后捕获了第一个波形。 我在以下图中将开关节点预偏置为14V、而在这些图中、Vin 为~25V、以显示预偏置电平和高侧导通电平的差异。

    我无法看到低侧 Vgs 或高侧 Vgs 上的任何干扰。 波形看起来符合预期、非常干净。

    请参阅以下内容:

    通道1是使能信号、通道2是开关节点、通道3是低侧 Vgs、通道1是相对于接地的高侧 Vgs。



    下面是相同的波形、不同之处在于我在同一接地基准上显示了开关节点和高侧 Vgs。 这更好地说明了相对于开关节点的高侧 Vgs、开关节点是高侧接地基准。


    我想您在开关节点预偏置高于 VDD 时展示了栅极驱动问题、这是我记录的图中的情况。

    现在、我不确定我记录的条件与您显示的问题有何差异。 我看到您在前面的主题图中发布的 on Semi FET 上的栅极电荷更高。 在37nC 时、NTMFS5C628为52nC、而 CSD19531为52nC。

    确认以下原理图是否为您正在使用的组件值。

    如果您在测试序列或条件中看到不同的内容、我可以轻松地在此时测试不同的条件。

    我看到的一个区别是、自举二极管有一个肖特基二极管、而我有一个超快速硅二极管。 当然、肖特基斯具有快速恢复能力、但具有更高的结电容。 如果这会产生很大的影响、我会感到惊讶、但这是我在电路中看到的一个差异。

    此致、


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    测试电路有一些重要变化、也有助于更清楚地显示错误。 最重要的是、自举充电电阻为22欧姆、栅极电阻为47欧姆。 LM5106 VCC 为10V。 这是之前示波器图片所属的电路:

    您还需要放大切换过程;在您制作截屏时所用的时基中看不到错误。

    在启用芯片之前、让自举电容器完全放电也非常重要。 此错误仅出现在本例中。 我的测试周期禁用芯片2秒、然后在短时间内启用/PWM、然后重复。

    谢谢、Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    我将在您参考的栅极电阻、二极管电阻值发生变化时再次进行测试、我看到 RDT 值为82千欧。

    我以前曾放大过波形、但没有看到您显示的驱动器输出行为、尽管我没有发布放大的波形图。 正如您在应用中所指出的、我之前的测试是在 VDD=10V 的情况下进行的。

    今天我将重新测试并确认结果。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    我在半桥动力总成中还有 LM5106驱动器的其他测试结果、其中显示的值已更改。 元件详细信息包括1uF 和0.1uF 的 VDD 电容、0.1uF 的 HB 电容、自举二极管 ES1D-13F、自举电阻22欧姆、栅极电阻47欧姆、RDT 为82k 欧姆、MOSFET CSD19531。

    我在施加10V 的 VDD 时测试了动力总成、PWM 输入信号最初处于活动状态、并在使能变为正后捕获了第一个波形。 我在以下图中将开关节点预偏置为14V、而在这些图中、Vin 为~25V、以显示预偏置电平和高侧导通电平的差异。

    我无法看到低侧 Vgs 或高侧 Vgs 上的任何干扰。 波形看起来符合预期、非常干净。 也具有缩小的信号。

    请参阅以下内容:

    通道1是使能信号、通道2是开关节点、通道3是低侧 Vgs、通道4是相对于接地的高侧 Vgs。


    我测试了使能启动、检查了您之前所展示的 HB 偏置、确认在启用事件发生时 HB 从0开始。 这是使用具有静态低电平的 PWM 输入进行测试的。

    通道2是 HB 接地信号、HO 仍然是通道4。


    我还测试了使能期间 PWM 高电平的静态输入信号。 在这种情况下、低侧将为低电平、我不希望 HB 充电。 HO、HS 和 LO 未按预期显示任何活动。



    随着值的变化、并在使能期间检查有源 PWM、PWM 静态低电平、PWM 静态高电平、我无法看到 HO 或 LO 表现出会导致直通的毛刺脉冲。

    在所有情况下、我都在使能前等待了几秒钟、以确保 HB 偏置已放电。

    我不确定我是否曾问过、在靠近 LM5106的 PWM 或使能引脚上是否有小的滤波电容、以防序列期间这些引脚上可能会有一些噪声。

    此致、


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    谢谢、这一方面令人困惑、但也给了我希望。

    LM5106是否有不同版本? 我安装的芯片读为"65PE37J 5106SD"。 他们的来源是 DigiKey。

    我将检查 PWM 上是否发生了什么、并在引脚附近添加一个100pF 电容。 信号布线相对较长(~100mm)、直接由 STM32 GPIO 驱动;EN 也是如此。 同时、您是否还可以检查 PWM? 高侧驱动器退出 UVLO 是否会导致该输入端出现短路电流尖峰?

    编辑:我现在自己复制此内容时遇到问题。 然后、我意识到 HB 偏置电压具有相当窄的频带、可可靠地重现该噪声。 而且似乎还存在温度依赖性。 对于此处的芯片、它当前为9.6V 至10.3V (使用示波器测量、VDD 使用相同的方法测量9.7V)。 当 EN 变为高电平时、我将确保 PWM=0。 这个窄带使我在这里感到困惑,因为我以前的理解是,只有一个较低的界限,但这一特定的设置显然不是这样。

    我还可以确认 PWM 和 EN 输入都发生了不良情况。 下图显示了在 LM5106输入端探测的 PWM (紫色、第一幅图片)和 EN (紫色、第二幅图片)。 还没有添加电容、我现在将这样做。 第三张图片显示了 HB > 10.3V 的 PWM、从中可以看到干扰不是由电路中的其他东西引起的。 很明显、LM5106以某种方式实现了这一点、可能通过向其输入端发送电流脉冲来实现。 (P.S. 我一直在使用射频探头接地夹来避免外部射频拾取、我非常确信这种干扰是真实的。)

    EDIT2:

    我在 PWM+EN 上添加了电容器(首先是100pF、然后是1nF)。 这不会改善这种情况。

    谢谢、Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    我根据您的信息执行了一些额外的测试、即当 PWM 切换状态时、意外行为取决于 HB 偏置。

    我在 PWM 激活和使能脉冲低频条件下运行了测试、设置允许 LO 高电平状态、PWM 低电平状态相对于使能变为高电平发生变化。

    我能够产生的是当 VHB-VHS 接近~6V 的 UVLO 上升阈值时、振幅较低且持续时间较短的 HO 输出脉冲。

    下图显示了 LO 转换为低电平时的~6.16V VHB 电平。 之后、由于 SW 节点预偏置、HB 接地电压浮动更高。 随后、HO 变为高电平、尽管具有短脉冲和低振幅。 HB 偏置不够高、无法在达到 HB UVLO 下降阈值之前维持 HO 脉冲。

    CH1为 EN、CH2为 HB 接地、CH3为 LO 接地、CH 4为 HO-HS 差分。


    下图移动了光标、以显示从 LO 下降到 HO 上升的死区时间、即~500ns、这是预期的值。


     

    如果 HB 充电到更高水平、HO 输出可保持预期的脉冲宽度、如下所示。 在本例中、LO 关闭时、HB 接地为~7.84V。

    如果 HB 充电到更高水平、HO 输出可保持预期的脉冲宽度、如下所示。 在本例中、LO 关闭时、HB 接地为~7.84V。

    下图移动了光标、以显示 LO 至 HO 死区时间、该时间仍然~500ns。


    我已经检查了另一个转换的死区时间、HO 在之前下降到 LO 上升、它达到了预期的~500ns。

    我有几个问题、意见和建议。 为了实现预期的 HO 和 LO 脉冲宽度、HB-HS 偏置电容器需要充电至一个电平以维持 HO 脉冲宽度。 这可以通过几种方法来实现和改进。 可以减小自举电阻、以便在第1个脉冲上具有给定 LO 脉冲宽度的情况下加快 HB 的充电速度。 EN 到 PWM 时序可被调节以在使能的上升沿之后保持 PWM 输入低电平、LO 高电平的更长时间。

    在您的系统中、是否有必要在任何时候将启用置为相对于 PWM 输入时序有效? 建议的序列是使 VDD 保持稳定、使能有效的时间足够长、以便为 HB 充电(3个 R/C 时间常数应该足够)、然后使能 PWM 输入活动。

    关于输入上看到的噪声的注释、以及滤波器电容似乎没有帮助。 驱动器输入电路具有高阻抗、因此在转换期间不能向输入引脚注入任何有效电流。 即使存在某种相对变化、内部200K Ω 下拉电阻也会主导输入电流。 控制器参考接地到 IC 接地之间可能会出现一些接地反弹。 仅使用电容器、而不使用 R/C 滤波器、由于输入端连接了低电阻走线、因此仍然能够出现接地反弹。 在控制和输入之间添加一些串联电阻应该会降低噪声振幅。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Richard Herring]当 VHB-VHS 接近~6V 的 UVLO 上升阈值时、我能够生成的是幅值较低且持续时间较短的 HO 输出脉冲。

    下图显示了 LO 转换为低电平时的~6.16V VHB 电平。 之后、由于 SW 节点预偏置、HB 接地电压浮动更高。 随后、HO 变为高电平、尽管具有短脉冲和低振幅。 HB 偏置不够高、无法在达到 HB UVLO 下降阈值之前维持 HO 脉冲。[/引述]

    您在这里观察到的是高侧驱动器尝试驱动其 MOSFET、但由于自举电压不足而返回 UVLO。 这不是我所说的问题,因为您没有 LO 和 HO 输出同时驱动其 MOSFET 的情况*。 芯片仍在正常定序、我很满意、因为它可能会在关断后不正确地重现第一个脉冲。 我的问题是 LO 和 HO 同时*打开*,当高侧驱动器退出 UVLO 时,这种情况似乎会发生。 你还没有捕捉到那个台农神庙。 您根本不需要任何 PWM 输入信号、只需保持该输入为低电平即可。 用方波脉冲 EN 高电平:高电平= 1毫秒、低电平= 2秒(至少、可能更多)。 然后通过工作台电源更改 HB 预偏置、您应该能够看到问题。

    [引用 user ="Richard Herring"]在您的系统中,是否需要在任何时间将 Enable 置为有效(相对于 PWM 输入时序)?

    不、我们完全可以自由选择、我实际上已经测试了 EN 变为高电平之前和之后的偏置 PWM 静态低电平和静态高电平。 当 PWM 静态低电平时、我立即得到问题。 当 PWM 为高电平时、我会在 PWM 首次变为低电平时立即获取它。 它只会延迟问题的发生。

    [引用用户="Richard Herring"]可能会有一些潜在反弹

    当然、此时有2000至3000A 的电流从 MOSFET 流入。 接地电势到处都是、我不敢以任何方式解释这种巨大的 EN/PWM 振铃。 即使我为该探针使用射频 GND 弹簧夹、也很可能会出现接地反弹。 如此大的 EMI 甚至可以直接耦合到探头引线中(这是猜测)。 如上所述,我甚至可以*听到*该电流。

    谢谢、Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    我在收到的电子邮件通知中看到了您的最后一个回复、但出于某种原因、我看不到 E2E 上的最新消息。

    我按照您的建议仅使用循环使能来重复测试、并且能够在使能变为高电平和 LO 开启期间捕获振幅相对较低的 HO 脉冲。

    我捕获的数据可以解释为高侧功率 MOSFET 的米勒电荷导致的。 HO 脉冲的扰动持续一段时间、直到 HB 电容器充电至~2至2.5V、此时有足够的电压供驱动器主动开启内部 HO 下拉器件。

    下图是 HS 预偏置为~14V、这导致 LO 导通期间 HO 高扰动的最长持续时间和开关节点变为低电平。 开关节点预偏置上的任何较高值似乎都大致相同。 较低的值会减小 HO 脉冲宽度、我将在后续图表中显示该值。

    您可以看到、当 HB 和开关节点转换为接地时、HO 最初变为高电平。 当 HB ~2.2V 时、HO 脉冲开始拉回 HS。 在这种情况下、延迟时间为685ns、这是您质疑为什么该脉冲在 HS 开关事件之后如此长的原因之一。

    在 VDD (用于 LO)或 VHB-VHS (用于 HO)上没有电压或电压过低时、驱动器限制驱动器输出的能力如下所示。 与功率 MOSFET 中一样、内部驱动器输出器件上有一个内部体二极管。 HO 输出具有到 HB 引脚和 HB 电容的二极管 VF 路径。 在0V 偏置时、HO 将钳位到~0.6至0.7V 或可能更高、具体取决于强制进入 IC 引脚的电流。 当 VDD 或 VHB-VHS 达到~2V 时、有足够的电压来打开内部驱动器下拉器件;当 VDD 或 VHB 低于 UVLO 阈值时、无论驱动器输入如何、该状态都是初始化状态。

    HO 脉冲在开关节点 dV/dt 转换时被驱动为高电平。 HO 脉冲将保持、直到 VHB-VHS 达到~2V 才能打开内部下拉器件。

    通道1使能、通道2为 HB 接地、通道3为 LO、通道4为 HM-HS 差分。 请注意、在这些图中、HO-HS 为2V/A。

    下面是 HS 预偏置电压为12V 时的相同曲线图条件。 在这种情况下、脉冲宽度与14V 预偏置脉冲宽度大致相同。

    下面是10V 预偏置的相同图。 在这种情况下、脉冲宽度为~300ns 时会更短、因为 HB 偏置可以在更短的时间内实现接近2V 的电压。

    由于您的功率器件具有不同的参数、因此您很可能会看到较大的 Vgs 扰动、原因是 Qdg 较高。 此外、您的布局也不同于我的测试设置、即紧凑型直流/直流半桥。

    根据这些结果、我认为您很可能会看到这种 Vgs 扰动的一个更严重的例子、其程度足以导致误导通。 我在向 MOSFET 栅极至源极添加电容方面提出的建议是、我强烈建议此时采用这种建议。 降低此行为的其他方法是具有较低的关断栅极电阻值、可能需要为关断路径添加一个与47欧姆电阻并联的电阻器/二极管。 减小自举二极管电阻、以使 HB-HS 能够在更短的时间内实现2V 电压、但这只会缩短 Vgs 脉冲持续时间。

    确认这是否解决了您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您对此采取后续行动!

    [报价用户="Richard Herring"]我在收到的电子邮件通知中看到了您的最后一次回复、但出于某种原因、我没有看到 E2E 上的最新消息。

    我在这里看到了我的线程历史记录中的所有内容、我是否可以做一些错误、比如私下的 tagings?

    [引用用户="Richard Herring"]

    我按照您的建议仅使用循环使能来重复测试、并且能够在使能变为高电平和 LO 开启期间捕获振幅相对较低的 HO 脉冲。 我捕获的数据可以解释为高侧功率 MOSFET 的米勒电荷导致的。 HO 脉冲的扰动持续一段时间、直到 HB 电容器充电至~2至2.5V、此时有足够的电压供驱动器主动开启内部 HO 下拉器件。

    [/报价]

    同意、这显然是通过您电路中的米勒电容进行的栅极充电。

    [引用用户="Richard Herring]HO 输出具有一条到 HB 引脚的二极管 VF 路径和 HB 电容。 在0V 偏置时、HO 将钳位到~0.6至0.7V 或可能更高、具体取决于强制进入 IC 引脚的电流。 当 VDD 或 VHB-VHS 达到~2V 时、有足够的电压来打开内部驱动器下拉器件;当 VDD 或 VHB 低于 UVLO 阈值时、无论驱动器输入如何、该状态都是初始化状态。[/引述]

    这意味着 MOSFET 栅极上的"寄生"电压不能超过~2.7V、因为在上方、驱动器能够在低于 UVLO 时定义一个清晰的低电平状态。 在本例中,这远高于 VG、THR (1.2V…… 2.0V)、这意味着我们可能始终会遇到这样的情况:其中一个可以自行开启、而驱动器未通电。 这是这个系统中的一个现有情况-我们关闭栅极驱动器的 VCC 作为 eStop 解决方案的一部分、同时仍然存在主总线电压。 这实际上最能说明我们的故障 MOSFET。 当驱动器 VDD=0时、如果两个 MOSFET 由于任何原因(例如外部 EM 场或湿度)在其栅极同时累积电荷、则它们将被激发。 我在这里误导了我的 LM5106的数据表:"当电源电压施加到 LM5106的 VDD 引脚时
    顶部和底部栅极保持低电平、直到 VDD 超过 UVLO 阈值"、因为我没有在每个栅极添加外部弱下拉电阻器。 没有迹象表明此功能在2.7V 以下丢失。 许多现代 MOSFET 的栅极阈值电压低于该值。 也许可以在数据表中添加相应的注释。

    [引用 user="Richard Herring"]由于您的电源设备具有不同的参数,因此您很可能会看到较大的 Vgs 扰动,原因是 Qdg 较高。

    另一方面、所使用的 MOSFET (NTMFS5C628NL)相对于栅极电容的米勒电容要小得多。 我之前发布的图片清楚地显示了这一点;白色表示高侧栅极电压。 当 LO 打开时、您几乎看不到它在上升: e2e.ti.com/.../SDS00019.BMP

    这就是为什么我仍然相信额外的栅极电容对我的情况没有帮助。 这将对您的产品有所帮助、但这只是因为您的 MOSFET 具有较差的输出电容/亲吻比。 很明显、您还没有看到我的特定问题情况。 我和大家一起认为、这很可能是因为您使用了不同的 MOSFET。 这也解释了为什么没有其他客户报告此问题。 它似乎需要非常具体的组件选择、非常具体的条件以及相当多的研究来实际识别它。

    正如我提到的、我们必须采取快速行动、同时决定完全切换到替代解决方案(使用 UCC20225NPL 驱动器、也来自 TI)。 由于这些器件是电隔离的、因此它们在高侧电平转换器中不会产生任何寄生效应、并且它们还内置了实际的栅极下拉电阻器。 如果你想关闭这个线程、我很好、但是如果你要继续尝试识别它、那么我很乐意帮助你这么做。 请告诉我。

    谢谢、Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    如果您找到了 UCC20225解决方案来解决您的问题、至少您已经解决了此设计的问题、并找到了适合您的 TI 解决方案。 我想我会关闭这个标题、因为 LM5106很少出现这种情况、此时您的设计处于良好的位置。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有一个类似的问题很长时间了。

    当 LM5106 FET 驱动器长时间(> 2小时)禁用并在之后启用时、会通过其中一个半桥发生击穿。

    针对这个问题的权变措施是不禁用 LM5106的 EN 输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Quang、

    感谢您对此主题的评论。 有趣的是、所需的时间太长。 感谢您分享您的解决方案、以解决可能存在的类似问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Quang、

    谢谢,至少应该知道我不是唯一的人:-)保持 EN 激活在这里不是一个选择,因为这是一个消费类电器,我们需要在电机 PWM 处于空闲状态时禁用它,以避免可闻噪声。

    谢谢、Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您肯定不是唯一遇到此问题的人,我们已在2011年5月首次应用此 FET 驱动器时发现此问题。

    我很惊讶为什么 TI 网站上没有披露此问题。

    祝您在使用新器件时一切顺利。

     

    此致、