您好!
您能告诉我 LMZM33606 PSPICE 模型吗?
请确认随附的文件。
客户希望在 LTSPICE 中模拟外部同步操作。
1.客户在自己方便的时候纠正了蓝色框。
因此、出现了一些错误消息。
这是问题吗?
2.客户以①执行了仿真。
因此、在外部同步操作的情况下、输出电压上升。
请告诉我原因。
您能给我建议吗?
此致、
Yusuke
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Yusuke -San、
我将与 Spice 建模团队联系、以获得更详细的答案。 我的初始评论如下:
此致、
Jimmy
您好、Yusuke -San、
我想澄清一下、该模型确实包含同步功能。 它是 FPWM 的 MODE 引脚功能的一部分。
您能否确认您能够在 SPICE 中执行以下操作:
1-如果您在 Modal/SYNC 上放置一个外部时钟、它应该会在一段时间后覆盖 RT 引脚内部生成的频率。
2 -如果模型/SYNC 被拉低、则该部件在轻负载时在 DCM 下运行、在较高负载时在 CCM 模式下运行、并具有频率。 由 RT 引脚设置
3-如果 Model /SYNC 被拉为高电平,则无论您连接了什么负载,部件都将在 CCM 中运行。
与我在另一篇文章中的评论类似、由于 TI 不使用 LTSpice、如果存在任何语法问题、无法正确模拟模型、您需要联系相应的软件开发人员以使模型收敛。
此致、
Jimmy