This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33606:关于 PSPICE 模型

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM33606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824945/lmzm33606-about-pspice-model

器件型号:LMZM33606

您好!

您能告诉我 LMZM33606 PSPICE 模型吗?
请确认随附的文件。
客户希望在 LTSPICE 中模拟外部同步操作。

1.客户在自己方便的时候纠正了蓝色框。
因此、出现了一些错误消息。
这是问题吗?

2.客户以①执行了仿真。
因此、在外部同步操作的情况下、输出电压上升。
请告诉我原因。

e2e.ti.com/.../LMZM33606.pdf

您能给我建议吗?

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    我将与 Spice 建模团队联系、以获得更详细的答案。 我的初始评论如下:

    1. 我认为其语法应为"V_V1        AGND PGND 0"。 您无需使用 Vdc 设备指示器。 您能否重新测试此问题以查看您是否遇到了新建议代码行的任何错误?
    2. 我认为仿真文件没有模拟到它中的外部同步功能。 下面是可针对此模型进行测试的可用功能的图像。您看到的仿真结果很可能不代表输出电压。  
    3. 通过物理 EVM 和实验室工作台测试、了解系统可能更容易。 我可以为您提供 EVM 样片、以测试功能、从而简化您的设计流程。 您可以通过 j-hua@ti.com 直接与我联系、以了解有关此方面的更多信息。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy - San、

    感谢您的支持。
    确认后、我将与您联系。
    我们 期待 Spice 建模团队的意见。

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    我想澄清一下、该模型确实包含同步功能。 它是 FPWM 的 MODE 引脚功能的一部分。

    您能否确认您能够在 SPICE 中执行以下操作:

    1-如果您在 Modal/SYNC 上放置一个外部时钟、它应该会在一段时间后覆盖 RT 引脚内部生成的频率。

    2 -如果模型/SYNC 被拉低、则该部件在轻负载时在 DCM 下运行、在较高负载时在 CCM 模式下运行、并具有频率。 由 RT 引脚设置

    3-如果 Model /SYNC 被拉为高电平,则无论您连接了什么负载,部件都将在 CCM 中运行。

    与我在另一篇文章中的评论类似、由于 TI 不使用 LTSpice、如果存在任何语法问题、无法正确模拟模型、您需要联系相应的软件开发人员以使模型收敛。

    此致、

    Jimmy