This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:关于 TPS92692输入冷启动问题

Guru**** 2810935 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92692-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823268/tps92692-q1-about-tps92692-input-cold-crank-issues

器件型号:TPS92692-Q1

您好、TI 人、

我们现在将测试输入冷启动、如下所示。
规格输入范围为9V 至16V、输出范围为31V/260mA、使用 TPS92692-Q1设计的升压拓扑。
我们需要在 DRL 模式和 PL 模式下通过 TD 100us / 300us 认证。 当前 PL 模式在300us 内闪烁。
您有什么推荐给我的吗? 谢谢!

微调下面的步骤。
1、Orc独创 性 RC 配置、如下所示。 测试结果是 DRL/PL 模式在300us 内失效。
2、最终 RC 如下面所示、DRL 可通过300us 认证、PL 模式除外。
C39 30nF
R17 9.1k
C29 1nF
C30 10pF
删除了 R19
R12 0.1

3.以步骤2为基础。 增大和减小输入/输出电容、测试仍在300us 内失败。

测试波形

原理图的一部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将点击此处的 Resolved、将您的问题从 E2E 中删除、因为此处的信息可能是贵公司的专有信息。  我将直接向您发送一封电子邮件、我们可以离线处理此问题。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供详细信息以帮助我们解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已通过 E2E 向您列出的电子邮件帐户发送了一封电子邮件。  请检查您的电子邮件并回复我的问题、我们将尝试与您一起解决问题。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们不会接收您的电子邮件。 您能 帮我们再次向我发送电子邮件吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用我们的 E2E 帐户检查您列出的电子邮件地址、并验证该地址是否为最新。  这是我将信息发送到的电子邮件地址。

    我需要您的完整原理图...我在上面的原理图上没有看到 PWM'ing FET 以及一些值。  我的另一个问题是如何计算功率级值、例如电感、RIS、Rsense 和补偿值?

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、先生、

    我们的电子邮件可能存在一些问题、因此请参阅以下 PWM 和其他 RC 值的原理图、完整的原理图需要您提供电子邮件地址。
    在我的原理图中、没有 PWM FET、配对的 R20 15k、R22 3.3k 实现了10-12%的调光。

    我的另一个问题是如何计算功率级值、例如电感、RIS、Rsense 和补偿值?
    我们通过 TI 工具查找值、并根据测试结果找到调整 COMP/RIS 的值。

    www.ti.com/.../slvc687

    谢谢!

    HU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    请提供详细信息以帮助我们解决此问题。

    谢谢!

    HU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hu、您好!

    从我之前的帖子中...我没有看到 PWM FET。  是否在原理图中?  如果您在 PL 模式下使用的是无 PWM FET 的 PWM、这可能是您的问题。

    谢谢 Tuan