Other Parts Discussed in Thread: TPS92692-Q1
您好、TI 人、
我们现在将测试输入冷启动、如下所示。
规格输入范围为9V 至16V、输出范围为31V/260mA、使用 TPS92692-Q1设计的升压拓扑。
我们需要在 DRL 模式和 PL 模式下通过 TD 100us / 300us 认证。 当前 PL 模式在300us 内闪烁。
您有什么推荐给我的吗? 谢谢!
微调下面的步骤。
1、Orc独创 性 RC 配置、如下所示。 测试结果是 DRL/PL 模式在300us 内失效。
2、最终 RC 如下面所示、DRL 可通过300us 认证、PL 模式除外。
C39 30nF
R17 9.1k
C29 1nF
C30 10pF
删除了 R19
R12 0.1
3.以步骤2为基础。 增大和减小输入/输出电容、测试仍在300us 内失败。
测试波形
原理图的一部分