请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27510 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、、
如何将监测计置于完全访问模式? 根据 TRM、默认代码为0x00:
但是、TRM 还表示密钥不能等效于控制数据代码。
有一个控制数据代码0x0000 (CONTRAL_STATUS)、所以这个缺省密钥不能进入完全访问状态。 除非我处于完全访问状态、否则我无法更改这些密钥、因此我现在有点卡在未密封状态。 如有任何建议,请提出。