This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510:密封和解封部件

Guru**** 1810550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27510EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/825150/bq27510-sealing-and-unsealing-the-part

器件型号:BQ27510
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、、
如何将监测计置于完全访问模式? 根据 TRM、默认代码为0x00:
image.png
但是、TRM 还表示密钥不能等效于控制数据代码。  
image.png
有一个控制数据代码0x0000 (CONTRAL_STATUS)、所以这个缺省密钥不能进入完全访问状态。 除非我处于完全访问状态、否则我无法更改这些密钥、因此我现在有点卡在未密封状态。 如有任何建议,请提出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert

    您所附的图片未通过。 但是、如果您使用的是 bqStudio、则只需单击命令窗口中的 unseal 和 full access 按钮即可。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onyx、

    谢谢、但我尝试密封和解开我的 MCU 固件、而不是 BQstudio。 图片只是数据表的一部分。 从解封状态、如何进入完全访问状态? 默认代码(0x00)不起作用、因为它们等效于子命令。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    根据 BQ Studio 和我的 BQ27510EVM、默认密封至非密封代码为36720414、默认非密封至 FA 代码为 ffffff。  

    1.对于每个 BQ27510、此默认密封至非密封代码是否相同? 它不同于数据表中显示的默认值。 如果无法解封、我不想密封我的器件(使用我的 MCU 固件)。  

    2.默认的非密封至 FA 代码与 TI 自己的声明相违背、该声明旨在避免将两个2字节代码设置为相等。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert

    1.是的,默认值与所有芯片相同,除非您更改它。

    2.将 unseal 和完全访问代码设置为相同是该语句的含义。

    谢谢

    Onyx