请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BUF16821 大家好、我想维修一个电视屏幕、我的问题是:这个芯片有一个通用的标准伽马曲线值吗? 我问你是因为我买了一个假的芯片,当它不会发泡的时候,我的球开始变了。 如果没有值、全部为空、是否有适用于大多数屏幕的标准通用曲线、如果是、在哪里可以使用? 谢谢!! (对我来说非常重要)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.