This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF16821:标准值

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF16821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821484/buf16821-standard-values

器件型号:BUF16821

大家好、我想维修一个电视屏幕、我的问题是:这个芯片有一个通用的标准伽马曲线值吗? 我问你是因为我买了一个假的芯片,当它不会发泡的时候,我的球开始变了。 如果没有值、全部为空、是否有适用于大多数屏幕的标准通用曲线、如果是、在哪里可以使用? 谢谢!! (对我来说非常重要)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在19年7月19日之前回复。

    谢谢、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    BUF16821具有用于加电/复位 DAC 输出值的内部 EEPROM。 加电/复位后、DAC 输出可由外部控制器更改。 BUF16821默认 EEPROM 设置为一半范围、最多可对其进行16次重新编程、以匹配特定的显示要求。

    此致、

    Costin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我的答案是、我的电视维修已经结束、不再需要那个芯片了、它是 VCC 上的一个短 MLCC 电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴听到您找到了损坏盖

    此致、

    Costin