主题中讨论的其他器件: TINA-TI
我想知道 我应该将哪个 MOSFET 驱动器与此 IC 一起使用???
我的要求是灌入大约12A 的电流
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想知道 我应该将哪个 MOSFET 驱动器与此 IC 一起使用???
我的要求是灌入大约12A 的电流
Shikha 您好、
感谢您关注 TI FET。 您能否分享有关您的应用的更多详细信息。 该 FET 源是否以接地为基准? 您需要灌入的12A 电流的脉宽和占空比是多少? 在 Tamb=25C 且脉冲宽度<= 100us 且占空比<= 1%时、此 FET 的绝对最大脉冲漏极电流额定值 IDM 为14.8A。 本质上、这是单脉冲额定值。 您将需要使用数据表中的瞬态热阻抗曲线来确定 FET 在脉宽、占空比和环境温度下是否可以支持12A。 如果 FET 的源极以接地为基准、则可以使用任何低侧驱动器 IC。 请记住、绝对最大 VGS 为10V、建议的工作最大 VGS 为8V。 驱动 VGS > 10V 将损坏 FET。
您好、Shikha、
TI 网站的 CSD17382F4产品文件夹中提供了 PSpice 和 TINA-TI 模型。 单击"Design and Development"选项卡、您应该可以在那里找到它们。 请注意、我们不会在公共网站上发布未加密模型。 如果您需要未加密模型、请告诉我、我将向您发送一个朋友请求、允许我通过私人邮件共享模型。
这是单脉冲还是重复脉冲? 如果是重复的、我需要知道 FET 必须同步电流脉冲的占空比或频率575us。 这将帮助我确定适合您的应用的 FET。
TI 制造了许多驱动器 IC。 随附的电子表格列出了可能适合您的低侧驱动器 IC。
您好、Shikha、
575us @ 30MHz 至50MHz 的脉冲对我来说毫无意义。 在任何情况下、确定 FET 是否在此应用中工作的最佳方法是使用数据表中的瞬态热阻抗曲线。 它们根据脉冲宽度和脉冲占空比提供标准化热阻抗。 我们在以下位置发布了一个博客系列:
。 请参阅第6部分和第4部分、更好地了解我们如何在 MOSFET 数据表中规格热阻抗和脉冲电流额定值。 如果 CSD17382F4不能满足您的需求、我建议查看采用2x2mm QFN (封装标识符 Q2)或3x3mm QFN (Q3、Q3A)封装的更大器件。 一些可能的器件是 CSD17318Q2 或 CSD17579Q3A。 这些器件可以处理更高的电流。