This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17382F4:用于 IC 的驱动器

Guru**** 2549010 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17382F4, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824951/csd17382f4-driver-for-ic

器件型号:CSD17382F4
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

我想知道 我应该将哪个 MOSFET 驱动器与此 IC 一起使用???

我的要求是灌入大约12A 的电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shikha 您好、

    感谢您关注 TI FET。 您能否分享有关您的应用的更多详细信息。 该 FET 源是否以接地为基准? 您需要灌入的12A 电流的脉宽和占空比是多少? 在 Tamb=25C 且脉冲宽度<= 100us 且占空比<= 1%时、此 FET 的绝对最大脉冲漏极电流额定值 IDM 为14.8A。 本质上、这是单脉冲额定值。 您将需要使用数据表中的瞬态热阻抗曲线来确定 FET 在脉宽、占空比和环境温度下是否可以支持12A。 如果 FET 的源极以接地为基准、则可以使用任何低侧驱动器 IC。 请记住、绝对最大 VGS 为10V、建议的工作最大 VGS 为8V。 驱动 VGS > 10V 将损坏 FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shikha 您好、

    我还必须指出、对于这个小型器件、12A 具有很大的电流。 根据您的运行条件和要求、您可能需要考虑在额定电流较高的较大封装中使用较低的 RDS (on) FET。 请分享有关您要求的更多详细信息、我将尝试帮助您确定此 FET 是否正常工作、或者我们是否需要查找其他器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 FET 的源极将以接地为基准、最大脉冲宽度将为575us、Vgs 将为5V、

    如果一次使用6A 灌电流、我希望这不会有问题。  

    我还能找到此组件的 PSPICE 模型吗??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、John  

    我认为我的575us 脉冲宽度要求使其与我的应用不兼容、您能建议我使用其他 MOSFET 和一个驱动器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shikha、

    TI 网站的 CSD17382F4产品文件夹中提供了 PSpice 和 TINA-TI 模型。 单击"Design and Development"选项卡、您应该可以在那里找到它们。 请注意、我们不会在公共网站上发布未加密模型。 如果您需要未加密模型、请告诉我、我将向您发送一个朋友请求、允许我通过私人邮件共享模型。

    这是单脉冲还是重复脉冲? 如果是重复的、我需要知道 FET 必须同步电流脉冲的占空比或频率575us。 这将帮助我确定适合您的应用的 FET。

    TI 制造了许多驱动器 IC。 随附的电子表格列出了可能适合您的低侧驱动器 IC。

    e2e.ti.com/.../Low_2D00_side-drivers.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将看到仿真模型,如果没有帮助,我将告诉您是否需要未加密模型,谢谢。

    频率应为30-50MHz,这将是重复脉冲。

    我还将在电子表格中查看。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shikha、

    575us @ 30MHz 至50MHz 的脉冲对我来说毫无意义。 在任何情况下、确定 FET 是否在此应用中工作的最佳方法是使用数据表中的瞬态热阻抗曲线。 它们根据脉冲宽度和脉冲占空比提供标准化热阻抗。 我们在以下位置发布了一个博客系列:  。 请参阅第6部分和第4部分、更好地了解我们如何在 MOSFET 数据表中规格热阻抗和脉冲电流额定值。 如果 CSD17382F4不能满足您的需求、我建议查看采用2x2mm QFN (封装标识符 Q2)或3x3mm QFN (Q3、Q3A)封装的更大器件。 一些可能的器件是 CSD17318Q2CSD17579Q3A。 这些器件可以处理更高的电流。