This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62180:TPS62180

Guru**** 2384840 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62866, TPS62480
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/825544/tps62180-tps62180

器件型号:TPS62180
主题中讨论的其他器件:TPS62866TPS62480

使用 MCU 设置此转换器输出电压的最佳方法是什么? 我可以使用连接到 FB 引脚的 DAC 来设置输出电压吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minglai 您好、

    以下是我最近就此主题撰写的一篇论文 :http://www.ti.com/lit/an/slyt777/slyt777.pdf

    我们还有 TPS62480和 TPS62866 (带 I2C)、可提供更低的输入电压。

    您需要多少种不同的输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    非常感谢。

    我只需要一个输出、其值将根据条件进行不同设置。

    Minglai