This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:驱动器高侧 SiC MOSFET

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC5350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818645/ucc5350-driver-high-side-sic-mosfet

器件型号:UCC5350

1.如果 UCC5350SB 可用于驱动高侧 SiC MOSFET,则低于 Q12、Q14?

2.以下是我的应用程序,如果有任何问题?

    

3.是否为我的设计提供了设计参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jones:  

    感谢您关注我们的驱动器、我叫来自高功率驱动器应用团队的 Mamadou Diallo。  

    UCC5350SB 可用于驱动高侧 SiC FET、如随附应用手册中的图4所示。  

    http://www.ti.com/lit/an/slua669a/slua669a.pdf

    您将需要基于小型变压器的隔离式偏置来保持引导电容器电压高于 UVLO 阈值、从而在必要时实现更高的占空比运行。

    话虽如此、您的链接未附加、因此我无法访问您的应用程序的详细信息。

    如果可以、您是否对该驱动器部分用于隔离感兴趣? 或者您的应用是否需要隔离式栅极驱动器?  

    如果您提供了有关您的应用的更多详细信息、我可能会建议合适的驱动程序来满足您的应用需求。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jones、

    您的问题是否得到了解答? 如果没有、请告知我们、我们可以为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     从 AN 文件中、UCC5350可用于驱动上升侧 MOSFET。

    非常感谢