请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5562 您能否澄清一下 Vdd、Ven、R、G、B 上的绝对最大电压 和 W 引脚相互独立? 数据表中的措辞令人困惑、它说"引脚"上的最大电压为 Vdd + 0.3V、因此我不确定这是否适用于上述引脚。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您能否澄清一下 Vdd、Ven、R、G、B 上的绝对最大电压 和 W 引脚相互独立? 数据表中的措辞令人困惑、它说"引脚"上的最大电压为 Vdd + 0.3V、因此我不确定这是否适用于上述引脚。