This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5562:绝对最大额定值

Guru**** 2442090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848018/lp5562-absolute-max-ratings

器件型号:LP5562

您能否澄清一下 Vdd、Ven、R、G、B 上的绝对最大电压 和 W 引脚相互独立? 数据表中的措辞令人困惑、它说"引脚"上的最大电压为 Vdd + 0.3V、因此我不确定这是否适用于上述引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara、

    该"引脚"应为除 VDD、VEN 和输出之外的其他引脚。 ADDRS、CLK 和 SCL/SDA 引脚不能被拉至高于 VDD+0.3且最大电压为6V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、  

    感谢您的确认。 我计划让 R/G/B/W 引脚的电压高于 Vdd、因为您已经确认可以。  

    Sara