This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:请求1610mAh 电池的 gm.fs 文件

Guru**** 2544750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847725/bq27426-request-gm-fs-file-for-1610mah-battery

器件型号:BQ27426

我们有一个使用1610mAh 电池的新项目、我们希望 TI 支持人员为电池获取正确的 gm.fs 文件

我们有另一个使用相同电池的项目、但监测计是 BQ27421、我们是否可以使用 BQ27421获得的相同 gM.fs 并将其用于新项目?

此外、我们还想在新项目中使用 BQ27426的温度感应功能、我们是否需要在 gm.fs 文件中设置任何参数以获得合适的温度读数值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    要获取自定义 ID、您需要使用基于闪存的监测计。 TI 为 bq27421提供 GMF 是一次性的。 这不是我们经常做的事情、因为这违背了购买闪存监测计的目的。

    关于温度问题,请参阅下文 TRM 第2.2节。

    谢谢

    Onyx