请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27426 我们有一个使用1610mAh 电池的新项目、我们希望 TI 支持人员为电池获取正确的 gm.fs 文件
我们有另一个使用相同电池的项目、但监测计是 BQ27421、我们是否可以使用 BQ27421获得的相同 gM.fs 并将其用于新项目?
此外、我们还想在新项目中使用 BQ27426的温度感应功能、我们是否需要在 gm.fs 文件中设置任何参数以获得合适的温度读数值?