This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A05:如何设置#39;4电极 LDO 和#39的输出电压?

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A05, TPS7A02
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848040/tps7a05-how-can-i-set-the-output-voltage-of-4-electrode-ldo

器件型号:TPS7A05
主题中讨论的其他器件: TPS7A02

我使用了'Fixed output voltage ldo。

但这是我第一次使用可变输出电压 LDO。

我想将 TPS7A05用于1.8V 应用。  

IN 是输入。 EN 将与输入连接。

GND 接地。

最后一个是输出、即输出端口。

如何设置1.8V 输出电压?

提前感谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我错误地捕捉数据表。 该表来自 TPS7A02、但点相同。

    可变 Vout 范围以及如何设置输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Inho、

    此器件仅为固定输出。
    它没有用于调节输出电压的反馈引脚。

    设置输出电压的电阻器位于器件内部、您可以从方框图(复制如下)中看到该电阻器。

    如果您需要此 LDO 的1.8V 输出电压、则需要订购带有相应标记的器件。
    请参阅下表、我从数据表中复制了下表。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inho:

    我看到这没有回答您的问题。

    还有其他我可以帮助您的吗?

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇哦。 非常感谢。 我根本不知道。

    我必须检查它。

    我真的很感谢。

    再次感谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我误单击了它... 几分钟前、我单击了绿色框。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。  如果您需要进一步的指导、请在 E2E 论坛上发帖、我们很乐意为您提供帮助。

    谢谢、

    斯蒂芬