主题中讨论的其他器件: TPS92692
大家好、
您能否支持以下问题?
d/s 描述"通过电阻分压器将 IADJ 连接到 VREF 以进行静态输出电流设置、可将 IADJ 设置为任何高达2.54V 的值"。 这是否意味着可以线性调光的 VADJ 范围是0V 至2.54V?
2.根据 d/s 中的 E.C 表、VADJ-MAX 被指定为2.46V (最小值)、所以客户是否应该使用 VADJ 为0V 至2.46V?
3.如果客户向 IADJ 引脚施加超出 VADJ 范围的电压、TPS92641的行为如何?
此致、
山口