This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:使用 IADJ 引脚进行模拟调光

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641, TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821324/tps92641-analog-dimming-using-iadj-pin

器件型号:TPS92641
主题中讨论的其他器件: TPS92692

大家好、

您能否支持以下问题?

d/s 描述"通过电阻分压器将 IADJ 连接到 VREF 以进行静态输出电流设置、可将 IADJ 设置为任何高达2.54V 的值"。   这是否意味着可以线性调光的 VADJ 范围是0V 至2.54V?

2.根据 d/s 中的 E.C 表、VADJ-MAX 被指定为2.46V (最小值)、所以客户是否应该使用 VADJ 为0V 至2.46V?  

3.如果客户向 IADJ 引脚施加超出 VADJ 范围的电压、TPS92641的行为如何?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口您好!

    1) 1) Iadj 可在0V 至2.54V 范围内设置。  请注意、由于偏移和电流纹波、0V 并不意味着零电流、数据表中有一节关于真正零电流的内容、第7.3.4节。  它应该是线性的、因为它是同步降压转换器。

    2) 2)否、这是 Vadj 的容差范围。  应使用典型值来计算输出电流。  最小值和最大值将用作计算精度的变量之一。

    3) 3) 它将误差放大器基准设置为电压电平。  它的运行方式相同、并尝试将电流调节到 Vadj 设定点。  LED 驱动器的行为可能不同、例如为输出电容器充电的导通时间、因为电流电平将不同。  当然、LED 电流也会有所不同。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我收到 了客户关于 IADJ 范围的其他问题、该范围可以线性调整输出电流。 您能帮助回答以下问题吗?

    根据 7.2功能方框图、IADJ 上有一个内部钳位二极管。 钳位电压会变化、例如2.46V (最小值)、2.54V (典型值)、2.62V (最大值)。  因此、当客户对 IADJ 引脚施加2.54V 电压时、Vadj 可能被钳制为2.46V (最小值)。 在这种情况下、客户认为该区域(2.46V~2.54V)不是线性的。 客户认为最大线性范围高达2.46V。 客户的理解是否正确?

    在 TPS92692情况下、最大 VADJ 小于钳位电压(min)。 Vadj 范围为140mV 至2.25V。  IADJ 内部钳位电压 为2.29V (最小值)、2.40V (典型值)、2.55V (最大值)。

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能支持我在7月25日发布的问题吗?

    此致、

    山口

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、

    对于 TPS92641的方框图和钳位电压容差: 钳位电压容差为2.46V 至2.62V。  因此、如果钳位电压为2.46V 且施加了2.54V、则该区域的电压为2.46V-2.54V、电流将相同、因为钳位电压为2.46V、因此该区域中的控制不是线性的。  因此、线性度只能保证最高接近2.46V、如您所述。

    对于 TPS92692、我们仅保证0.14V 至2.25V 的线性度。

    谢谢 Tuan