This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:关断期间 ZVS 运行

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5045, UCC25600, UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819971/ucc28950-zvs-operation-during-turn-off

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:LM5045UCC25600UCC28951

这是我的第一个相移全桥项目、我很难理解在桥式 FET 关断时如何确保低损耗开关。 尤其是在无源桥臂中、循环电流处于峰值时。 我在文献中找不到明确的提及(也许我没有提及)-尽管关于开通的问题似乎有很多需要说明。 它只是桥臂中间节点处的电容、在流过 FET 的电流下降时保持电压吗? 在这种情况下、电容需要足够大、以便在 FET 的 TF 持续时间内均热循环电流、而电压不会显著上升。

我的问题可能会更糟、因为我的转换器是由24V 电源供电的500W+、因此电流绝对巨大-因此、如果有人对更合适的拓扑提出任何建议(必须隔离)、那么这将是值得赞赏的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    首先、我要说的是、大多数 PSFB 应用在400V 电压下运行、介于1kW 和5kW 之间。 您使用的是24V 输入电源轨、因此您要避免的开关损耗远低于400V (24V^2 << 400V^2)时的开关损耗。

    这意味着您确实有其他选择-半桥 LLC (UCC25600或 UCC25630x)或硬开关全桥(LM5045)是可行的。

    尽管如此、PSFB 将在该功率级别工作、我假设您选择它是有原因的。

    以下是一些有关可用于驱动开关转换 的能量的信息/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/7725.ZVS_5F00_SubSet.docx

    在任何转换之前、其中一个开关关闭。 该开关中的电流继续流动、由存储的电感能量驱动。 然后、该电流将开关节点充电至 Vin 或 GND (取决于关闭的开关)。 然后、该节点被桥臂中另一个开关的体二极管钳制。 然后打开该开关。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/0511.PSFB-Switch-Transitions.pptx

    根据您查看的出版物、使用了多种不同的术语。 下面是最常见的列表。

    QA、QB:称为 PA 或被动/主动或前导或左腿。

    QC、QD:被称为 AP 或主动/被动或滞后或右腿。

    • 使用术语无源/有源桥臂是因为这是转换以启动新开关周期的桥臂。 变压器从不会将能量传输到次级侧的无源状态变为正在传输能量的有源状态。
    • 之所以使用"有源/无源桥臂"这一术语、是因为该桥臂切换以结束能量传输活动状态并进入无源状态。
    • 术语 PA 表示被动/主动
    • 术语 AP 表示主动/被动
    • 前桥臂是在无源到有源转换时在电源传输周期开始时切换的桥臂。
    • 滞后桥臂是在有源至无源转换的电源传输间隔结束时切换的桥臂。
    • 左右两腿。 名称很明显、但左右桥臂的功能取决于原理图的绘制方式以及用于驱动开关的信号、因此这些术语可能会被误解。

    如果您有任何疑问、请随时更新此帖子

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,科林

    开关损耗与电压和电流的乘积成正比、因此在硬开关转换器中、在关断时、电流下降的时间是有限的、并且随着电流下降、FET 上的电压上升。 在这种下降和上升重叠的时间段内、器件会耗散功率。 H 桥中的所有 FET 都是如此。 下图来自 Fairchild AppNote 关于硬开关的内容、但这是一张很好的图片来说明我的观点。

    我了解谐振"反冲"如何在 FET 开通前将 FET 两端的电压设置为零、 但是、就我所看到的关闭损耗而言、我可以看到硬开关转换器与每个 FET 的关断过程中的 ZVS PSFB 转换器之间没有差异。 所以我的问题仍然存在-这是正确的分析还是我误解了什么?

    如果分析正确、是否可以对其执行任何操作?

    我可以看到,我对无源桥臂的评论可能会误导——错误的术语——我指的是 CD 桥臂,它必须切换比 AB 桥臂更大的电流。

    对于该转换器的尺寸、我有一个非常雄心勃勃的目标、因此我对任何损耗都非常敏感、同时必须在100A 区域切换电流。 我已经研究了 LLC 拓扑以及在一个粗略仿真中操纵 LLC 值以实现零电流开关的可能性、这看起来很有希望、 但我想、在负载和输入电压范围内保持这种状态会变得非常复杂、并且还会尝试说服控制器像这样工作。 我还不准备放弃 PSFB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    首先、如果您可以在谐振条件下运行 LLC、那么它应该比 PSFB 更高效、但问题是、当输入电压或输出电压发生变化时、您必须使其远离谐振。

    我从未真正详细考虑过关断损耗、但我怀疑您是正确的。 通常、我们会尝试尽快关闭 MOSFET、dv/dt 速率将受到开关节点处杂散电容器谐振充电的限制、因此 V 和 I 之间的重叠可能小于 Fairchild 注释中所示的重叠 它显示的是硬开关事件、而不是 ZVS 转换。 我将在接下来的几天里做一些阅读、并尝试理解它。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    此问题仍在我的"待办事项"列表中。 我希望很快就能了解到结果。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,科林

    我想我可能已经破解了它、但我欢迎任何评论或想法。

    为了重新迭代环境、PSU 采用48V 输入电压、并且必须提供1kW 持续一分钟、300W 连续功率。 我有一个原型设置、在该设置中、我将误差放大器设置为单位增益缓冲器、以便能够使用 POT 驱动系统开环。 我还禁用了电流感应功能、并将 Adel 设置为参考电位计、以便在运行时手动调整延迟时间。

    我认为零电压关断的关键是通过调节系统的 LC 来调整开关 FET 上的电压上升。 由于我的初级侧是低电压高电流、因此我的泄漏和路径电感有些不受控制、导致关断时的电压上升像枪中的子弹一样设置。 我对变压器进行了重新缠绕、以通过交错方式最大程度地减少泄漏、并且非常整洁-这涉及到将 变压器导线作为飞线引出、我尽可能直接将其带到半导体上。 整形的第二部分是在全部四个 FET 的漏源极上添加22n。

    结果是关断电压上升现在成形、以确保电压在电流耗尽之前没有达到很远的值、 在更高的功率下、仍会到达相反的电源轨、此时我可以打开桥臂中的另一个 FET 以完成转换。  

    为了将零电压导通向下扩展到更低的功率、我使用了一个连接到 AB 中点的电感器、并根据在电源轨之间进行电容调节  

      

    以及其他各种应用。 (不确定链接在发布时将如何显示!)

    实际上、我现在将电源快速运行至750W、它没有烧断、并以400W 运行几分钟、温度上升看起来非常可控。 下一个挑战是陶瓷电容器的温升。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    ZVS 关断损耗问题仍在我的"待办事项"列表中。 我已经完成了一些初始工作、但我需要在发布前进行一些交叉检查。

    我希望在星期二之前完成这项工作。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    Fairchild 图当然是正确的,但它们不适用于 ZVS 开关 PSFB。

    PSFB 中开关的导通和关断电压可以为零伏、除驱动栅极所需的电流外、不会产生关断损耗。 基本 PSFB 电路看起来是这样的–

    当节点 A 或节点 B 从–摆动到+或从+摆动时、会发生 ZVS 转换。 在其中一个转换之前–比如说、节点 A 上的 A–到+转换–电流从 Vin 流经 QC、T1初级和 QB。 然后、Qb 被关闭。 此时、QA 仍处于关闭状态、因此与硬开关全桥相比、节点 A 处的电压没有有源上拉、从而导致损耗。 在 PSFB 中、漏极电压的上升速率由开关节点的电流和有效电容设置。 如果电荷从栅极快速拉出、则 FET 的通道将在漏极电压显著上升之前关闭、然后电流将以非差分方式流入节点的电容而不是通道中。 BTW、超结 FET 具有一个很好的特性、即在低 VDS 时、电容是非线性电容最大–这有助于减缓漏极上的初始电压上升、从而为通道关断过程运行至完成额外提供几个 ns。 系统设计人员将确保有足够的能量为节点电容充电、从–到+。 然后、该节点被桥臂中另一个 FET 的体二极管钳位–在本例中为 QA。 然后打开 QA。 UCC28950/UCC28951器件提供可调节延迟功能、允许设计人员设置 QB 关闭和 QA 开启(DELAB/ADEL)之间的正确延迟时间。 如果没有足够的能量将节点摆动到另一个电源轨、则会导致 ZVS 部分损耗、并且转换的硬开关部分将有损耗、因为 QA 导通时至少有一定的电压。 此外、QB 关闭和 QA 打开之间的延迟时间太短、并且在节点完成转换之前 QA 打开、结果同样是 ZVS 部分丢失和损耗增加。 总之–如果您足够快地关闭 MOSFET、则 PSFB 中的关断事件几乎无损。

    栅极驱动损耗仍然存在,因为您仍然需要对栅极电容进行充电和放电,但会更小,因为您没有任何米勒效应,无法将额外的电荷驱动到栅极节点上。

     

    我使用理想开关和典型输出电容值运行了简单的 PSIM 仿真

     

    在上面、您可以看到电流从 MOSFET 传输到输出电容、这样 VDS 从低电平变为高电平的转换就没有损耗。

    我还查看了 UCC28950 EVM 上的 Vgs 和 Vds 波形。

    此 EVM 使用栅极驱动变压器、因此栅极驱动至-12V。 当 Vgs (红色)从12V 下降到 Vth 时、MOSFET 在光标之间的间隔内关断。 此时通道实际上已关闭、但您可以看到 VDS (绿色)没有明显上升。

    这当然适用于 MOSFET - IGBT 的关断特性不那么干净。

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,科林

    感谢您的全面而易懂的答复。 很遗憾、我不同意您对关闭时发生的情况的描述。 您可以说“ 在 PSFB 中,漏极电压的上升速率由开关节点的电流和有效电容设定”, 但我认为它是由开关节点和 QC (在您的示例中使用的转换时开启)之间的电容和电感控制的。 该电感的形式为 Lshim、任何杂散电感和任何变压器漏电感。 在关断点、有电流流入该电感、存储在该电感1/2LI^2中的能量是为节点电感充电并确实将其退回到另一个电源轨所需的系统能量。

    在我的情况下–输入电压为48V 时、电流很大、因此电感中的能量远远超过为节点电容充电所需的能量–实际上、它的工作速度太快、 因此、无论我在关断时驱动栅极的难度如何、我都会得到关断损耗。

    因此,正如我在上一篇文章中所述,我所做的是增加电容并最大限度地减小电感。

    下面的图片来自我的模拟–我将其输入以显示我正在使用的一些值,您可以在 PSIM 中运行这些值。 它没有显示额外的电容器–但在仿真和初始实际测试中、每个漏源极上似乎有效的电容器为22n。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚在我之前的帖子中发现了一个拼写错误-"1/2LI^2是为节点电感充电并确实将其退回到另一个电源轨所需的系统能量"应该是节点电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    我之前可能不太清楚。 驱动电流的能量源当然是电感1/2 CV^2。 使问题更加复杂的是、输出电容是非线性的。

    我在 PSPICE 中重新创建了您的仿真、但我没有看到您在电流波形上注意到的严重振铃。 请确认您的开关频率约为160kHz。 输出电阻应为10欧姆、而不是25欧姆、对于2.5kW、 我尝试了这两种方法都没有成功。 如果您在25欧姆负载下运行仿真、则输出/输入功率将约为1kW、变压器均方根电流约为21A、但您的电流波形看起来更像50A (人眼估算)。

    您的47uH 磁化电感是合理的。 我使用了1:5匝数比-这对应于您的47uH/575uH 比。

    当然、您是正确的-零关断损耗假设 MOSFET 关断速度足够快、因此 VDS 在关断过程中不会显著增加。

    我将检查振铃频率、然后尝试确定负责的组件。 尝试将匀场电感器改变2倍、看看频率是否变化了 sqrt (2)、然后对 MOSFET 的输出电容执行相同的操作。 然后、您可以尝试添加一些与电感器串联的实际寄生电阻。

    尝试用理想开关替换 MOSFET - LT_Spice 应包含压控开关。 您可以对二极管执行相同的操作、并使用适当的信号驱动它们。 您可以在发送给您的 PSIM 卡中看到我所做的事情-在此复制(将 SR_EN 设置为1)

    此外、请检查 I 注意到的10欧姆/ 25欧姆负载差异

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,科林

    在模拟中,我以170kHz 的频率进行切换。 在实际电路板上、如果最终变压器设计允许、我希望将其微调。

    振铃来自整流器二极管电容–不同的二极管具有不同的特性、而整流器中的缓冲使我能够对其进行减湿。

    我的变压器是4:14+14。 显示的电路是一个简化电路-实际上、我生成了一个+/-80V 电源轨;因此、我生成了两个变压器次级绕组和桥式整流器。

    所需的输出为1kW–因此负载为25R。 电流看起来对我来说差不多–输出电流为6.4A、相移/占空比约为50%、因此除以匝数比并除以占空比后、初级侧电源周期电流应为44.8A。 这大概是仿真产生的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚才注意到了另一个困惑-我开始谈论24V 输入、然后切换到48V -实际上我必须做2个版本-每个电压一个!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    我应该在前面提到过- PSIM 中的二极管模型是理想的模型、没有电容、也没有反向恢复效应。 我在仿真中的桥式二极管上添加了一些电容、并显示了类似您观察到的振荡。 解决方案是添加一个缓冲电路来抑制这些振荡- UCC28950 EVM 中的电路适用于该设计、当然也可以根据您使用的特定二极管进行调整。

    使用 您在上面记下的修改级别重新运行仿真-

    此致

    Colin