This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51623:TPS51623输出电压不足问题

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51623
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844254/tps51623-tps51623-vout-insufficient-issue

器件型号:TPS51623

您好、先生、

我们的客户在 Intel Braswell 平台中使用了 TPS51623、

VGG 的设计 Vout=1.2V。 但 TPS51623测量 Vout=1.137V。

客户告诉我更换 IC、Vout 正常。 并且具有10%的故障率、
我感到困惑、我认为不是 IC 问题。
我能否测量哪一侧来澄清问题?

如下所示为测量结果。

引脚15 (转换)=1.206V
P27 (VREF)=1.696V
引脚24 (VFB)=1.137V
CPU 监控点=1.137V
PWM=800kHz

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    您能否帮助检查 B 级斜坡的电压? B 斜坡电压将是 VBOOT 电压。

    谢谢

    Chasel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的支持。

    我们将检查 B 斜坡、发现 R381为63.5k、这 不是 正确的原理图设计、 我们对其进行修改。

    但输出电压 较低的结果仅为0.916V、 我们已测量了一些数据供您参考。

     
    引脚15 (SLEWA)=1.2018V
    P27 (VREF)=1.698V
    引脚24 (VFB)=0.9161V
    CPU 监控点=0.916V
    PWM=800kHz
    VOUT=0.916V
    引脚11 (B-RAMP)=0.9926V

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    Rramp 为150k、这意味着40mV 的斜坡幅度、您是否可以尝试更改为100k、以查看更高的斜坡是否有助于获得稳定的 Vout?

    您将需要获得 R381电阻、因为要更改 R386。

    谢谢。

    Chasel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们将 R381更改为105k Vout 比之前更低、然后 R381=R386\105k。

    引脚15 (SLEWA)=1.2011V
    P27 (VREF)=1.6973V
    引脚24 (VFB)=0.8247V
    CPU 监控点=0.8247V
    PWM=800kHz
    Vout=0.8247V
    引脚11 (B-RAMP)=0.8429V

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    您能否检查软件以查看是否存在双脉冲或不稳定行为?

    VSENSE 上是否有电阻分压器?

    谢谢

    Chasel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    这是3A 负载 SW 引脚、

    VSENSE 是 VFB 引脚吗? 如果是、它们在原理图中具有 R351-100R。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    请离线向我发送原理图/布局。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    非常感谢、

    请为我共享您的邮件地址。

    Hugo