您好、先生、
我们的客户在 Intel Braswell 平台中使用了 TPS51623、
VGG 的设计 Vout=1.2V。 但 TPS51623测量 Vout=1.137V。
客户告诉我更换 IC、Vout 正常。 并且具有10%的故障率、
我感到困惑、我认为不是 IC 问题。
我能否测量哪一侧来澄清问题?
如下所示为测量结果。
引脚15 (转换)=1.206V
P27 (VREF)=1.696V
引脚24 (VFB)=1.137V
CPU 监控点=1.137V
PWM=800kHz
Hugo