This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM2596S-ADJEVM:直流/直流降压转换器

Guru**** 2449480 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823159/tina-spice-lm2596s-adjevm-dc-dc-step-down-converter

器件型号:LM2596S-ADJEVM
主题中讨论的其他器件:TINA-TILM2596

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

 嗨、大家好、我正在尝试模拟直流/直流降压转换器。 需要在电路中添加一个 LM2596。 为了避免计算错误、我将首先仿真 TI 在 LM2596数据表上附加的示例。

嗯、我尝试在 PSPICE 上对其进行仿真 、我的输出是 cero。 有人可以帮帮我吗? 我连接该示例和我的电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    费尔南多

    您使用的是哪种模型?您采取了哪些步骤将模型导入 PSPICE?

    部件是切换还是直流电压/电流?

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 TI 提供的模型(5P0)。  

    我是否必须在时域上对其进行仿真? 如果是这样、我可以跳过瞬态响应吗? 我的 PSpice 运行得非常慢。

    感谢你的关注和卡玛!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    费尔南多

    是的、您必须在时域中运行瞬态模型。 这是一个瞬态模型、因此它将在瞬态响应仿真期间运行。 很抱歉电脑速度太慢。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它没有提供它应该提供的输出。 您是否使用了此组件、是否正确使用了 Samuel?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    费尔南多

    让我将您转发给 Spice 建模团队。 他们将能够更深入地解决您的问题。

    他们应在一天左右的时间内返回给您。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    费尔南多

    我注意到的一点是、您的 pspice 模型使用的是5V 固定输出版本、而您复制的原理图则使用的是可调版本。  我会按照数据表第9.2.1节中的固定输出设计过程来选择您的外部组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    费尔南多

    使用此原理图、仿真按预期运行:

    希望它也能为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好主意、您是否转发了我?

    Fervi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 John、我从不满意的浏览器中看到了您的消息、但仍然看不到附加的图片。  

    感谢您的关注。

    Fervi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fervi、

    我不知道图片为什么无法正确发布。  不幸的是,我没有拯救他们,所以他们失去了。  但它只是 SPICE 项目中启动仿真原理图的屏幕截图、以及产生的输出电压和开关节点波形、表明输出实际上会按预期调节至+5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢 John、我会继续努力

    Karma!