This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:使用机械滑动开关来控制使能线路

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810, TPS2121, TPS2120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847854/tps22810-using-a-mechanical-slide-switch-to-control-the-enable-line

器件型号:TPS22810
主题中讨论的其他器件: TPS2121TPS2120

我想使用机械开关来使开关打开基于微控制器的物联网项目:

首次输入-锂聚合物电池最大电压4.2V、最大电流1A -双向  

二次输入-直流输入最大9V、最大1.5A -单向

我在以前的设计中使用过这些器件、对负载开关的功能充满信心。  但是、在过去、我使用逻辑门控制使能线路。  在此应用中、我希望使用一个简单的滑动开关、并具有以下情况:

-开关将为 SPDT,因此它将接地或电源线之一,并将在接通前断开(非短接)

-我正在寻找在极点之间的短暂时间内对开关进行去抖所需的最低成本/组件。   

问题:

-我是否需要对开关进行去抖、是否可以使用 TPS22810的压摆率作为替代方案?

-如果是这样,我可以使用一个简单的 RC 滤波器吗?

-如果这还不够、我是否需要添加施密特触发器?

我的器件具有相当大的输入电容、因此非常短的波动时间可能是可以的。 但是、我们非常感谢您的建议或提示。

谢谢、芯片

谢谢、

芯片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好芯片、

    我不确定您的意思是"我是否可以使用 TPS22810的压摆率作为替代方案?" 如果输入变为低电平、则输出放电电路将打开。 如果使用输出、这会将其复位为0V。

    我希望您需要某种滤波器或去抖方法、以免开关错误/不一致地开启。

    此滤波的数量将取决于您的系统。 我不希望需要施密特触发器、但正如我说过的、您的系统可能比我熟悉的系统更容易受到影响。

    我还有关于您的用例的后续问题。 您是否了解过 TI 的 PowerMUX 产品系列?

    http://www.ti.com/power-management/power-switches/power-muxes/overview.html

    我认为电源多路复用器可能是适用于您的应用的集成度更高的解决方案。 您使用2个 TPS22810有具体原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、  

    您有两个问题:

    1) 1)压摆率是什么意思-我想我指的是可配置的上升时间。  我想知道、当开关从一个极点变为另一个极点时、比短"浮动"周期更长的正确时间是否可以平滑开关在该周期内将引入的噪声的影响。   

    2) 2)在下一个问题上、您提出了一个好问题。  我需要查看您的多路复用器产品、但以下是我为何对更改此版本犹豫不决的原因:

    -我已经使用 TPS22810部署了许多器件(~100)、并对设计感到满意。   

    -此器件有三种不同的电源方案:

    1)锂聚合物电池和直流输入、可承载满负载并为锂聚合物充电

    2)锂聚合物电池和一个3W 太阳能电池板。  根据可用的日光、面板可能能够承载负载/电荷、也可能无法承载、并且其电压会快速下降。

    3) 3)直流输入或仅锂聚合物

    除非有相关的良好应用手册、否则我需要一些时间来测试/验证此解决方案是否正常工作。  如果是、请告诉我。

    3) 3)在 μs 第15页的数据表时、我发现以下文本:"为了快速检测电源故障、EN/UVLO 下降沿上的内部去毛刺脉冲延迟特意保持在低电平(典型值2.5 μ s)。 对于需要在 EN/UVLO 上实现更高抗尖峰脉冲延迟或电源噪声特别大的应用、建议使用从 EN/UVLO 到 GND 的外部旁路电容器。"  因此、我所需要做的或许就是在 EN 和接地之间添加一个电容器。  如果是、则对该值提出任何建议(不知道计算时间常数的内部 R)。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    芯片、

    1.我没有与这一具体用例有关的数据,但我怀疑上升时间会对这种情况有所帮助。 我认为沿着这条道路走下去可能不是最好的选择。

    2.虽然我没有关于这些主题的任何具体配套资料,但我建议您查看 TPS2120或 TPS2121,它们是较高的电压,能够在小外形尺寸中驱动3.5A 至4.5A 的电流。 虽然这些器件上不提供快速输出放电、但压摆率是可配置的、用户可以设置电流限制。 TPS2121还能够实现低至5us 的"快速切换"时间。 *请参阅数据表,了解 TI 将什么定义为“切换时间”

    我认为 EN 引脚上的电容器是 TPS22810的最佳权变措施。 所需的电容再次取决于机械开关的"抖动"程度。 另一方面、由于反弹是瞬态的、我认为这不需要高电容。 它需要在您的实际系统上进行测试才能正确配置。 在我的头顶上、我将以10nF 开始、然后继续工作。

    感谢您在设计中选择 TI 电源开关。