主题中讨论的其他器件: TPS2121、 TPS2120
我想使用机械开关来使开关打开基于微控制器的物联网项目:
首次输入-锂聚合物电池最大电压4.2V、最大电流1A -双向
二次输入-直流输入最大9V、最大1.5A -单向
我在以前的设计中使用过这些器件、对负载开关的功能充满信心。 但是、在过去、我使用逻辑门控制使能线路。 在此应用中、我希望使用一个简单的滑动开关、并具有以下情况:
-开关将为 SPDT,因此它将接地或电源线之一,并将在接通前断开(非短接)
-我正在寻找在极点之间的短暂时间内对开关进行去抖所需的最低成本/组件。
问题:
-我是否需要对开关进行去抖、是否可以使用 TPS22810的压摆率作为替代方案?
-如果是这样,我可以使用一个简单的 RC 滤波器吗?
-如果这还不够、我是否需要添加施密特触发器?
我的器件具有相当大的输入电容、因此非常短的波动时间可能是可以的。 但是、我们非常感谢您的建议或提示。
谢谢、芯片
谢谢、
芯片