请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24753A 您好、先生、
根据数据表、OVPSET 需要高于3.1V 才能触发 OVP、但在实际测试中、我们发现 OVP 将在 OVPSET 高于2.78V 时触发并停止充电、您能告诉我们什么情况会导致 OVP 误触发吗?
谢谢你。
陈爱德华
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
根据数据表、OVPSET 需要高于3.1V 才能触发 OVP、但在实际测试中、我们发现 OVP 将在 OVPSET 高于2.78V 时触发并停止充电、您能告诉我们什么情况会导致 OVP 误触发吗?
谢谢你。
陈爱德华