Other Parts Discussed in Thread: LMR33630, TPS65987DDJ
主题中讨论的其他器件: TPS65987DDJ
您好!
我们使用输入电压为27V 的 LMR33630构建了一个 USB-C PD 45W 充电器、可在电流为3A 时将其降至5、9、15、20V。
我们遇到了一些问题、这些问题在下面的帖子中有详细说明:
https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/846203/3133045
LMR33630是否可能存在导致该行为的问题?
我们使用了另一个定制直流/直流转换器、TPS65987DDJ 的行为方式完全相同、因此我们的印象是、这不是 LMR33630可能存在的稳定性/保护问题。
不过、绝对要肯定的是、我想在这里提出、以防万一。
非常感谢。
此致、
Vyron