This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:可与 TPS65987DDJ 搭配使用、用于45W USB-C PD

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR33630, TPS65987DDJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847361/lmr33630-capability-to-be-used-for-45w-usb-c-pd-in-conjuction-with-tps65987ddj

器件型号:LMR33630
主题中讨论的其他器件: TPS65987DDJ

您好!

我们使用输入电压为27V 的 LMR33630构建了一个 USB-C PD 45W 充电器、可在电流为3A 时将其降至5、9、15、20V。

我们遇到了一些问题、这些问题在下面的帖子中有详细说明:

https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/846203/3133045

LMR33630是否可能存在导致该行为的问题?

我们使用了另一个定制直流/直流转换器、TPS65987DDJ 的行为方式完全相同、因此我们的印象是、这不是 LMR33630可能存在的稳定性/保护问题。

不过、绝对要肯定的是、我想在这里提出、以防万一。

非常感谢。

此致、

Vyron