请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28600 是否有针对以下规格反激的 RTM 计划?
・次级侧调节
・μ F X 电容器放电
・IEC62368
(・μ A 为尽可能低的待机功耗)
大多数器件都是 UCC28600、但没有 X 电容器放电和 IEC62368。
此致、
Satoshi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.