This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:针对反激的 RTM 计划:SSR、X 电容器放电和 IEC62368

Guru**** 2533840 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824815/ucc28600-rtm-plan-for-flyback-ssr-x-capacitor-discharge-and-iec62368

器件型号:UCC28600

是否有针对以下规格反激的 RTM 计划?

・次级侧调节

・μ F X 电容器放电

・IEC62368

(・μ A 为尽可能低的待机功耗)

大多数器件都是 UCC28600、但没有 X 电容器放电和 IEC62368。  

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关此类信息、请联系您当地的 TI 销售办事处。