Other Parts Discussed in Thread: TPS61096A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61096A 您好!
对于新设计、参考 TPS61096A 满足除负温度外的所有要求。
在数据表中、最小运行温度为-40°C 我们的设计需要-55°C
55°C 时会发生什么情况? 您是否已经在-55°C 下测试过此测试? 它是封装限制还是其他原因?
此致、
Arnaud M.