This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61096A:工作温度为-55°C?

Guru**** 2503725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61096A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847514/tps61096a-operating-at--55-c

器件型号:TPS61096A

您好!

对于新设计、参考 TPS61096A 满足除负温度外的所有要求。

在数据表中、最小运行温度为-40°C 我们的设计需要-55°C


55°C 时会发生什么情况? 您是否已经在-55°C 下测试过此测试? 它是封装限制还是其他原因?


此致、

Arnaud M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnaud、

    它主要是电气限制。 此电路在不低于-40oC 结温的情况下设计并验证。 因此、电路在-55oC 时可能不会按预期运行、但我们不知道会发生什么情况。