This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5451:ISO5451

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819820/iso5451-iso5451

器件型号:ISO5451

你(们)好

我的客户在其项目中使用 ISO5451、PWM 从 MCU 进入 STO、然后进入 ISO5451。 由于长距离内的压降、有时 ISO5451没有信号输出。 您对解决问题是否有任何建议?

此致

郑杜都

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duodo:

    您能否提供 MCU 和 ISO5451之间连接的原理图? 您的客户是否在 IN+/IN-的输入端测量了 PWM 信号、以查看该信号是否介于建议的工作范围之间? 如果 PWM 信号不在工作范围内、则器件将没有输出。  

    谢谢、

    Audrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Duodo、

    我将此帖子标记为已解决、因为我们已通过电子邮件继续讨论。

    此致、

    Audrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duodo:

    请点击绿色按钮将此主题标记为已解决、因为我们已通过电子邮件继续对话。

    谢谢、

    Audrey