This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21732-Q1:UCC21732-Q1

Guru**** 2386490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846962/ucc21732-q1-ucc21732-q1

器件型号:UCC21732-Q1

好!如何  根据去饱和电路为模式过流选择电阻值"Rdesat"。 数据表中未给出电阻器"Rdesat"的计算? 我可以为电阻 器"Rdesat"选择0欧姆值吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igor、

    串联电阻 R_DESAT 用于在 IGBT 开关导致的正向电压瞬变期间限制电流。 我们建议使用介于100欧姆至1千欧之间的电阻。  

    此外、请查看我们 的驱动器基础指南 、其中讨论了 DESAT 电路的设计。  

    此致、

    Audrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    rdesat 会影响"vdet"、 因此公式应包含 rdsat。我想公式应与此类似

    其中

    Rdesat 电阻"Rdesat"

    Vfdiode 正向电压二极管"DHV"

    通过 "Rdesat"的 Idesat 电流

    Vorecht -是栅极驱动器的检测阈值电压

    正确吗? 或者必须使用数据表中的公式  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igor、

    没错。 要考虑 Rdesat、请使用您所附的公式。

    此致、

    Audrey