This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5452:短路保护

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO5452, ISO5852S, TIDA-00195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/825216/iso5452-short-circuit-protection

器件型号:ISO5452
主题中讨论的其他器件: ISO5852S

大家好、

 我的客户将 ACPL-337J 用于 HVAC 压缩机项目、我想我已经确定了他们当前的设计挑战、并希望了解 ISO5452能否解决这个问题。

 描述:、

 客户使用 ACPL-337J 来驱动 FF600R12IP4。 系统 OCP 设置为1200A、去饱和电流设置为2400A。 目标是在发生短路时使 VCE<1200V。 ACPL-337J 只能在达到去饱和电流(2400A)后启动软关断、这意味着 VCE 在电流从1200A 上升至2400A 期间可能高于1200V。 为了解决此问题、客户使用大分辨率来关闭。 效率会变得更糟、这是一种折衷。

 我注意到 ISO5452可以在 OCP (1200A)之后立即启动软关闭、然后输入 DESAT (2400A)。 它可能有助于解决问题。

 您能否对我的上述假设进行仔细检查? 如果您的团队能够提供更多详细信息或测试数据、我将非常乐于与客户接洽。

 谢谢、期待您的回复。

此致、

Patrick

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的提问。

    DESAT 电压阈值根据短路电流下 IGBT 的饱和电压 V_CE (SAT)进行设置。 ISO5452的 DESAT 阈值为9V、通常用于 IGBT 短路保护。 如果需要、可使用外部组件调整阈值。 当 IGBT 的电流上升到 V_CE (SAT)达到9V 时、ISO5452启动软关断、以防止关断期间出现高压尖峰。 对应于 DESAT 检测的波形见 DS 第15页的图15-18。  

    您可以为1200A 或2400A 设置阈值。 通常、DESAT 阈值设置为短路电流(在您的情况下为2400A)、因为这是 IGBT 进入去饱和状态的区域。 还可以将过流检测设置为较低的电流阈值1200A、只要该阈值远高于工作电流即可防止误触发。

    您还可以从  第46页开始查看 TIDA-00195中的操作。 它显示了 ISO5852S 的短路保护测试结果和运行情况、该器件使用与 ISO5452相同的 DESAT 保护。

    希望这能解答您的问题!

    此致、

    Audrey