Other Parts Discussed in Thread: ISO5452, ISO5852S, TIDA-00195
主题中讨论的其他器件: ISO5852S
大家好、
我的客户将 ACPL-337J 用于 HVAC 压缩机项目、我想我已经确定了他们当前的设计挑战、并希望了解 ISO5452能否解决这个问题。
描述:、
客户使用 ACPL-337J 来驱动 FF600R12IP4。 系统 OCP 设置为1200A、去饱和电流设置为2400A。 目标是在发生短路时使 VCE<1200V。 ACPL-337J 只能在达到去饱和电流(2400A)后启动软关断、这意味着 VCE 在电流从1200A 上升至2400A 期间可能高于1200V。 为了解决此问题、客户使用大分辨率来关闭。 效率会变得更糟、这是一种折衷。
我注意到 ISO5452可以在 OCP (1200A)之后立即启动软关闭、然后输入 DESAT (2400A)。 它可能有助于解决问题。
您能否对我的上述假设进行仔细检查? 如果您的团队能够提供更多详细信息或测试数据、我将非常乐于与客户接洽。
谢谢、期待您的回复。
此致、
Patrick