This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62740:主机控制的 VSEL

Guru**** 2815335 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62740, TPS62840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/825295/tps62740-host-controlled-vsel

器件型号:TPS62740
主题中讨论的其他器件: TPS62840

尊敬的 TI 团队:

TPS62740工作得非常好、但如果能够通过 MCU 控制 VSEL1 - VSEL3、那将是极好的。 MCU 在2.6V 电压下运行正常、因此 VSEL4将始终连接到 VIN。

最近的 d/s (2014年7月)显示引脚必须终止、但旧版本(2013)在第7页显示了 VSEL 的"数字配置"、这可能是(但我不确定)我想要的。

显然、VSEL 只会在短时间内浮动- MCU (由 TPS62740供电)打开后、引脚将具有已知状态。

这是可行的吗? 如果不是、建议的下拉电阻值是多少(就低功耗而言)?

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    作为数字输入、始终建议将其端接至高或低逻辑电平。  如果您的 MCU 可以始终在2.6V 下启动、如果它接收到3.3V 电压、则可以直接连接引脚。  您需要检查系统中是否存在任何问题。

    产品页面上的此应用手册介绍了如何根据泄漏电流计算上拉/下拉电阻器: http://www.ti.com/lit/an/slva485/slva485.pdf

    我们还预览了60nA IQ TPS62840。  您无法即时调节电压、但较低的 IQ 可能会为您的系统节省更多的功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    谢谢。 同时、我在演示板上尝试过、一切似乎都很好:如果 VSEL 悬空、VOUT 为2.6V

    TPS62840看起来真的很棒。

    如果 VIN 悬空、VOUT 如何工作(因为 VOUT = 2V6/3V3、可能会从外部馈送)?  TPS62740可以完美地与此配合使用、因此我们可以节省二极管或类似的保护。 顺便说一下、我注意到 VLOAD > VIN 不起作用、我猜有一个短(大约40mA 的过流)-同样、这是好的、但值得知道:)

    在本例中、TPS62840的预期行为是什么? 还没有方框图、但 EN/STOP 引脚可能会对此有所帮助?

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    本应用手册解决了您的问题、我相信: http://www.ti.com/lit/an/slyt689/slyt689.pdf 它适用于几乎所有器件、包括这2个器件。  如果仍有问题、请告诉我。