This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有一个原型板、它同时为降压模块(LMZM23600)和反激式(LM5180-Q1NGU)供电。
出于某种原因、 TPS26624的输出行为与输出端短路的情况相同(下面列出的数据)。 我有以下问题:
DMM 数据
VIN = 12.6V (至 GND)
RET 至 GND = 1.995V
VOUT = 1.33V (至 GND)、
~FLT = Vout
VR1 = 12.6V (至 GND)-正常
VR2 = 3.77V (至 GND)-正常
VR1 = 0.376V (至 GND)-正常
我还附加 了 TPS26624的设计数据。
感谢您的帮助!
设计输入
参数 | 说明 | 值 | 单位 | 容差 |
输入电压(最大值) | 最大系统输入电压 | 36.0 | 五 | |
UVset | 欠压锁定阈值 | 6.90 | 五 | |
OVset | 过压切断阈值 | 33.00 | 五 | |
COUT | 负载电容 | 33.0 | µF μ A | 10% |
TA (最大值) | 最高环境温度 | TA = 85C | °C | |
RLstart | 启动期间的负载(假定为电阻式) | 100.0 | Ω μ A | |
Imax | 最大持续负载电流 | 0.6. | A | |
ILIMIT | 电流限制、比最大持续负载电流高10% | 0.66 | A |
R1_cal | IN 引脚处的电阻器计算值 | 681.7 | kΩ μ A | |
为 R1、R2、R3选择最接近的电阻值 | ||||
R3_SEL | 为 R3电阻选择最接近的值 | 30.10 | kΩ μ A | 1.0% |
R2_SEL | 为 R2电阻选择最接近的值 | 115.00 | kΩ μ A | 1.0% |
R1_SEL | 为 R1电阻选择最接近的值 | 698.00 | kΩ μ A | 1.0% |
UV_Final | 欠压锁定阈值 | 6.99 | 五 | 3.4% |
OV_Final | 过压切断阈值 | 33.70 | 五 | 3.4% |
电源故障检测 | 电源故障检测阈值 | 6.39. | 五 | 3.4% |
I_R123 | R1、R2、R3分支中的电流 | 42.70 | Ua |
e2e.ti.com/.../sio_5F00_Power_5F00_Protections.pdf
非常感谢您的回复。
是 的、 TPS2662的输出 为降压(LMZM23600)和反激(LM5180)的输入供电。 我随附了一份概述文档、其中列出了所有电源器件和电源轨(TI 的所有标准电源电路)。
当我断开 LMZM23600 模块(随附文档中的 D 和 F)的电源时、 TPS2662 (A) 和反激 式 LM5180 (B) 似乎都可以正常工作。 我还断开了 LDO LP38798SD-ADJ (文档中的 C)。
如果您的团队/应用工程师能够查看随附文档中的整体电源图、我将不胜感激。 所有电路都是基本的 TI 设计、但似乎存在接口/启动/定序问题。
我可以向您发送 TI 网络设计中使用的所有 TI 配置参数。
此致
e2e.ti.com/.../Sio_5F00_Prototype_5F00_Overview.pdfe2e.ti.com/.../sio_5F00_isolated_5F00_buck_5F00_A.pdfe2e.ti.com/.../sio_5F00_LDOs_5F00_Unipolar_5F00_A.pdfe2e.ti.com/.../sio_5F00_LDOs_5F00_Bipolar_5F00_A.pdf
断开降压电路并仅将 TPS2662 输出连接到反激 式 LM5180后、我收集了一些数据 、如下图所示。
我注意 到 TPS2662的输出从12.6V 降低到5.75V、并且会发生振荡(PPK = 2.16V 时的充电和放电周期)。 为了避免这种不稳定性、我们应该对下面的电路进行哪些更改。
TPS2662 Vin (Vsupply)= 12.6V
TPS2662 Vout (Vprotected)= 5.75V (平均值、PPK = 2.16V)
LM5180 输出电压(Viso)= 14.9V +/- 3mV [根据设计、该值应为13.2V)
谢谢。
您好 Lasto Roma、
您使用的是 TPS26624还是 TPS26625? 您能不能共享 TPS2662的 VIN、VOUT、ILIM 和 FLT 引脚的波形、并在 TPS2662的输出上进行振荡。
要查看 LMZM23600 和 LM5180的原理图、请在 e2e 上对主题中包含器件型号的每个器件发布新的查询。
所附为 TPS26624的 VIN、VOUT 和 FLT 引脚的波形;以及 LM5180的输出(反激)
ILIM 的信号为1V +/- 200mV (在 ILIM 电阻器上测量;即 w.r.t RTN 非 GND)
如果您需要更多信息、请告诉我。
谢谢!
@ 500毫秒/单位
@ 50毫秒/单位
您好 Lasto、
这可能是由于 LM5180输入端的 RPI 和 LM5180的开关频率。 您可以尝试降低 RPI 并增加 LM5180输入端的电容。
Lokesh 您好!
我断开 了 TPS2662的 LM5180 电路 (移除了 RPI)并在 Vout 上连接了一个虚拟负载。
下面是 仿真负载为200欧姆(负载反复连接和断开)时 TPS2662输出的快照。 没有振荡)。
TPS2662的故障条件之一似乎 是由于某种原因发生的。 根据数据表、故障条件包括 欠压、过压、过载、反向电流和热关断。 我假设其他人会组装问题或器件有缺陷。
如果能就如何隔离具体问题提出任何建议,将不胜感激。
如果您需要更多数据、请告诉我。
非常感谢您的帮助。
I 还测量了电源的输入电流、同时在 TPS2662 输出引脚10和 GND 之间连接200 Ω 、因为 Isupply = 0.5mA。
Vin=Vsupply 提供适当电流没有问题(例如、当 Vin=16.2V 时、如果输入侧引脚1与 GND 之间连接了200欧姆、Isupply = 81mA)。
无负载时、来自电源的输入电流 Isupply = 44uA。
如果您需要更多数据、请告诉我。
谢谢你。
您好 Lasto、
TPS2662的输入和输出之间存在~2V 的差异。 在空载条件下、TPS2662的 VIN=VOUT。 这些电压在 TPS2662的引脚上测量吗?
您能否验证用于 TPS2662的 RILIM 电阻器? 是10k 吗?
Lokesh 您好!
我在引脚处测量了 VOUT、但~2V 仍然存在(与上面的快照中相同)。 我注意到、当连接 DMM 时、差值为500mV、然后它开始泄漏到~2V。
以下是可能感兴趣的其他 DMM 数据:
VIN 至 GND = 16.69V [引脚1至引脚6]
RTN 至 GND = 15.82V [引脚5至引脚6]
VOUT 至 RTN =-30.0mV [引脚10至引脚5]
VOUT 至 GND = 16.1V 泄漏至15.6V [引脚10至引脚6]
我已验证引脚(5和7)之间的 RLIM 值是否为10K。 我还验证 了 TPS2662周围所有其他无源组件的值。
如果您需要任何其他测量、请告诉我。
非常感谢您的帮助
您好 Lasto、
D33和 D34使用的二极管的器件型号是多少? 您还能共享 TPS2662及其外设组件的布局吗?
Lokesh 您好!
非常感谢您的持续帮助。
TVS 二极管 D33和 D34为 SMBJ24CA-13-F (数据表 链接)。 我还附加了布局(如.pdf 和 kicad)。
参考 | 器件型号 | 制造商 | BOM 说明 | 封装尺寸 |
D33、D34 | SMBJ24CA-13-F | 二极管公司 | TVS 二极管24V 38.9V 双向 SMB | 二极管_SMD:D_SMB |
为了确保您具有所有相关的原理图、 下面图示了外部电源 BATT 和 TPS26624之间的接口。 (其中 VDDF 与 之前发送的 TPS26624原理图中的 VSUPPLY 相同)。
如果您需要任何进一步的信息或数据、请告诉我。
此致。
您好 Lasto、
您能否检查 RTN (引脚5)是否已正确焊接并连接到 PCB 上?
当 RTN 在电路板上外部短接至 GND 时、您能否检查问题是否仍然存在?
请在布局中标记 TPS26624、或发送 TPS26624及其堆集的布局。
Lokesh 您好!
我根据下面的布局重新检查了引脚5的导通性、看起来很好。
有趣的是、当我将 RTN (引脚5)连接到 GND (引脚6)时、正如您在上面建议的那样、输出电压 VOUT 和 VIN 匹配(无负载时只有几个100mV)、这看起来很好。
接下来、我 断开 RTN 与 GND 的连接、并使用关断(和回收的 Vsupply)来复位 TPS26624、之后在空载时一切看起来都正常(VOUT=VIN)。
然后、我在 VOUT 上添加了虚拟负载电阻、并测量了负载电流。
如果负载约为500欧姆、则 VOUT 跟踪 VIN (IOUT=VOUT/Rload;在本例中、17V 时为40mA)。 但是、如果我将负载更改为大约300 Ω、TPS26624将进入关断模式(VOUT~200mV)、并且在移除负载后需要复位。
我的理解是、根据 RLIM (10K)、电流限制应为600mA。 因此、我假设 TPS26624因其他原因而关断。
感谢你的帮助。
您好 Lasto、
感谢您分享布局。 我在布局中找不到任何可能导致此行为的东西。
您能否确认您是否观察到 RTN (TPS2662的引脚5)电压比 GND 电压(TPS2662的引脚6)高15.8V? (引脚5 [RTN]为正与引脚6 [GND]之间的电压)
您在多少个电路板上观察到这种行为?
输入电容 C143、C151、152、153、155、156的引脚6 (GND)和 GND 焊盘之间的电压差是多少?
输出电容 C145、146、147的引脚6 (GND)和 GND 焊盘之间的电压差是多少?
Lokesh 您好!
我在空载和负载条件下检查了 RTN 与 GND 之间的关系、得到的读数为+0.6V (不确定我在什么条件下具有15.8V)。
我只有一个原型板、但如果需要、我可以用新的原型板替换该板上的器件。 TPS26624是电路板上的第一个电路、目前与其他所有电路隔离。
我移除了该器件并测试了输入和输出侧的无源组件、以确保 Vsupply 或短路组件没有电流限制。
我再次放置该器件、如果连接的负载消耗的电流超过50mA (尖峰约为70mA)、则看起来会关断。 如果负载消耗的电流低于50mA、一旦我复位器件、一切工作正常。
如果存在负载(启动期间连接的任何负载)、则器件无法启动。
我连接了0.1uF 来减缓启动期间的 dV/dt、但 TPS26624仍然无法启动。
我将更换该器件并保持您的发布状态。
谢谢。
Lokesh 您好!
我用新的 TPS26624器件替换了 TPS26624器件、现在看起来一切正常(到目前为止、启动时没有关断、输出电压值正确)。 原始设备似乎出现了某种程度的缺陷。
我将执行更多测试、并告诉您是否遇到任何问题。
感谢你的帮助。