请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25150 我对之前的帖子有一个有关 PMID 输出电流的后续问题。 我知道、如果 BQ25150连接到 USB、PMID 电流被限制为500mA;如果 BQ25150连接到电池(没有 USB)、PMID 电流被限制为1.5A。 为什么我的 PMID 无法从电池中提供超过500mA 的电流、有什么原因吗? 它是否会以任何方式损坏 BQ25150? "推荐"和"绝对"的措辞令人困惑。