This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:PMID 输出电流-是否可以超过建议值?

Guru**** 2766765 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847170/bq25150-pmid-output-current---okay-to-go-above-recommended-value

器件型号:BQ25150

我对之前的帖子有一个有关 PMID 输出电流的后续问题。 我知道、如果 BQ25150连接到 USB、PMID 电流被限制为500mA;如果 BQ25150连接到电池(没有 USB)、PMID 电流被限制为1.5A。 为什么我的 PMID 无法从电池中提供超过500mA 的电流、有什么原因吗? 它是否会以任何方式损坏 BQ25150? "推荐"和"绝对"的措辞令人困惑。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara、

    电池上的 PMID 电流只能高达 BAT_OCP 限值、该限值可在1200mA 至1500mA 之间进行编程。  

    当您拉至 BAT_OCP 限值时、IC 不会损坏。 我看到您对建议条件与绝对条件的看法、我将解决这一问题。  

    谢谢、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、感谢您的确认。